This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:向远程内核发出 NMI

Guru**** 3024290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1671244/tms320f28p659dk-q1-issue-nmi-to-remote-core

器件型号: TMS320F28P659DK-Q1

我有以下 双核设置用例:

  1. 当特定 GPIO 引脚具有逻辑电平变化时、CPU1 会接收到 NMI。  
  2. CPU1 会在 NMI 中断后向 CPU2 发出 NMI。

我有#1 工作正常。 对于 CPU2、我正在使用 ERAD 模块计数器通过以下设置(在 CPU2 上)侧实现上述操作 image.png

我的假设是 EVENT_CPUx_NMI、这意味着如果另一个 CPU 接收到 NMI、计数将递增 (SPRUIZ1b 的 REF 表 13.1)

不幸的是、该文档中或 TI.com 上的任何位置都没有关于 EVENT_CPUx_NMI 的信息。   

您能否提供指导我如何实现这两个目标?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 CPU2、我正在使用 ERAD 模块计数器通过以下设置(在 CPU2 上)侧 image.png
    实现上述目标

    CPUx NMI 表示触发时各自的 CPU NMI。 每个 CPU 本身都有单独的 ERAD 模块。

    CPU1 在中断后向 CPU2 发出 NMI。

    被中断时、您是指当触发 CPU1 中断或触发 CPU1 NMI 时、您要同时触发 CPU2 NMI 吗?

    您可以在 CPU2 ERAD 中执行相同的配置以为 CPU2 触发 NMI

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 、每当 CPU1 收到 NMI 时、CPU2 也应该收到 NMI。 或者、当 CPU1 接收到 NMI 时、以编程方式 CPU1 可以向 CPU2 发出 NMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、  

    对此查询有任何更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想出了一种方法来使其正常工作: 我将同一个 GPIO 引脚映射到两个 CPU 输入 XBAR。 然后、设置每个 CPU 的 ERAD 模块以基于 XBAR 输入发出 NMI。 似乎在工作。  请告诉我、我是否可以采用一种更好的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是如上所述-

    您可以在 CPU2 ERAD 中执行相同的配置以触发 CPU2
    的 NMI

    这是最佳解决方案。 您可以使用用于 CPU1 的 ERAD 的相同引脚/输入 XBar。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认、Prarthan!