This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:向上/向下计数模式:向上/斜升和向下/斜升是否可以使用不同的 TBPRD 值?

Guru**** 3021970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1673243/tms320f28377d-up-down-count-mode-can-the-up-ramp-and-down-ramp-use-different-tbprd-values

器件型号: TMS320F28377D

我正在为电机驱动器实施同步 PWM、在该电机中、载波频率会持续变化以保持锁定到基频。 控制周期会在每个半载波周期 ISR(双采样,在 ISR=ZERO CTR 和 ISR=PRD 时重新计算 CTR)、因此我需要在两个事件中重新加载 CTR、而不是仅在 ISR=ZERO 时重新加载。

我相应地配置了全局加载:
GLDCTL.GLDMODE = 2 //加载 CTR =零或 CTR = PRD
GLDCTL.GLDPRD = 1
GLDCFG.TBPRD_TBPRDHR = 1
GLDCTL.GLD = 1

为了验证加载是否确实发生在这两个事件上、我在每个半周期 ISR 中写入一个新的 TBPRD、在两个值(例如 3000 和 30000)之间交替。

是否可以使计数器先上升到 3000、然后再从 30000 开始下降—这是一个向上斜坡和向下斜坡使用不同 TBPRD 值的非对称载波?

在我的测量中、TBCTR 从未超过较小的值、因此似乎没有发生这种情况。 SPRUHM8K 的第 15.4.6 节将向上/向下计数模式描述为“对称“、表明下降斜坡始终镜像上升/斜坡和在 CTR PWM=PRD 处加载的 TBPRD 仅在下一个上升/斜坡上生效。

我现在可以制作 A、但我想制作 B、C

感谢您的帮助!

image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenog:

    当您更改周期时,您可以在图 A 中得到波形。但是,您无法在图 B 和图 C 中生成波形

    为了获得图 B 和 C 中所示的波形、仅更改周期寄存器是不够的。 您还需要更改 TBCTR 寄存器。 在上述配置中、在 TBCTR=TBPRD 时加载周期不会不连续地在 TBCTR=TBPRD 时更改 TBCTR。

    请参阅第 15.4.6 节“时基计数器模式“和“时序波形“、了解如何修改 TBCTR。

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我必须使这项工作,所以我仍在试验。 我还有几个问题。

    我提前表示歉意—我的设置不允许我测量 DSP 上的所有内容、因此我的一些观察是间接的。

    从您提到的图中可以看出、我可以使用 SYNCIN 脉冲生成所需的波形。

    1.如果我使用全局加载更新 TBPRD=ZERO 和 TBPHS=PRD、在载波峰值生成同步脉冲、在模块上启用 TBCTL[PHSEN]、以便此时从 CTR 加载 TBPHS、每个周期将新周期值写入 CTR PHS、设置 TBCTL[PHSDIR]、使计数器在加载后继续向下、并使用 EPWMXLINK 生成跨模块的相位保持对齐—我希望波形保持一致?
    我注意到 TBCTL[SYNCOSEL]不提供 SYNC=PRD 作为同步源、仅提供 CTR、SYNCI=ZERO CTR、CTR = CMPB、以及扩展的 CMPC/CMPD 选项。 在我的配置中、CMPB 未被使用(AQCTLA[CBU]和 AQCTLA[CBD]都设置为无操作、EPWMB 由 EPWMA 的死区子模块生成)、因此我可以将 CMPB 纯粹设置为 TBPRD 作为同步触发器、而不会影响输出波形。 这是否是在载波峰值生成同步脉冲的有效方法? 在向上向下双向计数模式下、TBPRD 处的 CMPB 匹配是否会在每个周期产生一个脉冲、还是在两个脉冲(一个在向上计数匹配中,一个在向下计数匹配中)?

    2.如果可能、这是 TI 推荐的方法吗?

    3.我配置了全局加载以在两个事件时更新 TBPRD、但根据我观察到的情况、更新仅在 CTR =零时有效进行。 即使 TBPRD 在 PRD=PRD 时加载 CTR、计数器也不会从该点提升到新的 TBPRD 值、而是先向下计数到零、然后再上升到新的 TBPRD、这是正确的吗?

    4. 在之前使用触发标志和 EPWM 输出的实验中,我有时观察到了一个单周期延迟。 这是常见行为、还是表示我的配置有问题?

    我想补充一些背景信息、说明我为什么要询问同步方法。
    我从您的回复中了解到、仅 TBPRD 不能不连续地更改 TBCTR、我需要修改 TBCTR 本身。
    由于 TBCTR 没有影子寄存器、因此对其进行软件写入会立即生效。 但是、该写入的实际时间取决于中断延迟和 ISR 执行时间。在我的本例中、ISR 大约需要 30us、因此到写入执行时、计数器已经大大下降了。
    因此产生的波形因周期而异。 这就是我查看第 15.4.6 节中的图 15-10 的原因、其中 TBCTR 是从 TBPHS 中加载到同步事件中的。 这似乎提供了一种硬件同步的方法来在载波中的某个精确点更改 TBCTR、而不取决于软件时序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    为了帮助调试、您还可以在无限循环中将 TBCTR 加载到 DAC 并在范围内监控它。 它不会在每个 SYSCLK 上更新、但可以赋予您 TBCTR 的性质。 在开始时使用最少的代码来测试您的想法。

    我会回答大家的其他问题、然后返回。

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我将按照您的建议尝试通过 DAC 在主循环中监控 TBCTR、我还将设置一个最小测试项目、首先验证思路。 我期待着你对其他问题的回答。