This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:制造商数据存储的用户 OTP 使用情况

Guru**** 3022000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1672992/tms320f28386d-user-otp-usage-for-manufacturer-data-storage

部件号: TMS320F28386D

您好:

我们希望在制造电路板时使用 CPU1、CPU2 和 CM 中的用户 OTP 来存储一些制造商数据。

显然、对于 CPU1、我们不能使用 USER OTP 区域的开头、因为它包含用于将 SW 配置为从闪存引导(未使用外部引脚)的 GPREG。

是否对三个内核中的任何一个上的用户 OTP 区域的使用有任何其他限制? 例如、使用这些存储器区域的最后一个地址是否没问题?

谢谢您、

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment,

    如您所述、开头包含 Z1/Z2-GPREG 引导配置寄存器、必须避免。 此外、请注意 CPU1 用户 OTP 中的以下其他保留区域:


    •DCSM 区域 1 和区域 2 段(链接指针,CSM 密码,区域选择块)
    •JTAG 密码位置 (~0x78014–0x78016)
    •0x78018–0x7801F 处的 CMAC 密钥 — 这供所有三个内核(而不仅仅是 CPU1)的安全启动身份验证使用。 即使不使用安全启动、也应避免使用这些地址以保留该选项。  CPU1 用户 OTP 的结束地址(除此之外)对于制造数据而言是安全的。

    CPU2 在其用户 OTP 区域的开头还具有 GPREG 引导配置寄存器(与 CPU1 的 Z1-GPREG 的概念相同)。 请避免这些问题。 除此之外、没有 CMAC 密钥区域 — CPU2 用户 OTP 在结构上更简单。 结束地址对于制造数据而言是安全的。

    注意:CPU2 用户 OTP 不安全(不受 DCSM 保护)、因此任何内核都可以读取它。 请勿
    在此处存储敏感数据。

    CM 类似地在其用户 OTP 区域的开头具有其引导配置寄存器。 请避免这些问题。 结束地址对于制造数据而言是安全的。 CM 用户 OTP 也是不安全的。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joseph、这很清楚。

    此致、

    Cl é ment