This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:无法在 CPU2 上刷写代码

Guru**** 3022450 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1672645/launchxl-f28p65x-unable-to-flash-the-code-on-cpu2

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好团队:

我之前使用的是 Driverlib 空双通道示例、并尝试刷写板上的 CPU2 代码。

但得到下面的错误。

image.png

我也尝试了从 uniflash 擦除。 也会出现以下错误。

image.png

请建议解决方法、以克服这一问题。

此致、

Sayali Deshmane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经尝试根据 F28P65x Device.pdf 上的双核调试来调试 CPU1 和 CPU2 项目,

    但仍然遇到 CPU2.CPU1 运行正常的以下错误。

    此致、

    Sayali Deshmane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    让我看看这个,并尽快回复你。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sayali,

    您是否可以尝试使用闪存插件擦除 CPU1/2 闪存并重新开始?

    能否解释一下如何运行这个示例? 我知道您在 pdf 后面提到过、但可能值得再次浏览这些步骤。 论坛上还有其他一些关于其他人拥有的相关问题的 E2E。

    此致、

    Aishwarya