This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:如何降低器件电流消耗?

Guru**** 3023360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1672373/f29p329sm-q1-how-to-reduce-the-device-current-consumption

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题

我的客户希望降低 OTA 过程中的电流消耗。 在此过程中、只需闪存、CANA、ADCGroupA 和 5 个 IO。

我们注意到、在 6.8.4: F29H85x、F29P58x 和 F29P32x 实时微控制器数据表(修订版 D)中对其进行了一些说明  

我们已经:

1.使用 SysCtl_disablePeripheral() API 关闭未使用的外围设备

2.在输出模式下配置未使用的 IO 并禁用上拉电阻

3.只需启用 ADCA 电源即可使用 ADC_enableConverter(myADCA_BASE );

但电流仍然不符合他们的要求、这里还有其他建议吗?

BRS

Shuqing

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我已经向专家介绍了该主题、他们应该尽快回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    是否可以与大家详细分享电流值与所需值之间的关系?

    由于这是 FOTA 过程、因此您实际上可以禁用除闪存之外的所有外设、因为这是纯闪存操作。

    此外、您还可以禁用假定输出功能的引脚上的上拉电阻。  

    除了这两个建议之外、如果需要进一步的电流消耗、则在执行 FOTA 之前可以将 SYSCLK 降低大约/2、并在之后恢复到正常值。

    Aishwarya