This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:使用 CPUTIMER 时 pipe.overflow_flag 出现意外行为

Guru**** 3021990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1660342/f29h859tu-q1-unexpected-behavior-of-pipe-overflow_flag-with-cputimer

器件型号: F29H859TU-Q1

您好:

我手动配置 CPUTIMER2(不运行任何软件)、这样才能具有较慢的周期并在每个周期结束时触发中断:

image.png

在管道端、我检查与计时器关联的标志标志标志和 overflow_flag:

image.png

CPUTIMER2 溢出后立即清除 flags flag 和 overflow_flag。

我看到的问题是、当 CPUTIMER2 溢出时、标志被设置(这是预期情况)、但溢出标志也被设置(根据 TRM 中的这条注释、这并不是预期情况:“注意:对于脉冲中断、仅当标志已设置且发生另一个中断时才会设置该标志“)。

这是对预期行为的误解吗? 这是微系统中的问题吗? 是否有我遗漏的错误? 这是文档中的问题吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:

    CPUTimerx 事件肯定是脉冲中断、因此可能会出现以下情况:  

    1. TIF 已 1 在您之前 TIE=1 从先前的运行或先前的调试会话中进行配置。
    2. 设置 TIE=1 为 TIF=1 已设置时、计时器会立即将脉冲传播到管道→ FLAG=1.
    3. 计时器自然运行并溢出 →第二个脉冲→管锯 FLAG=1 → OVERFLOW_FLAG=1.

    通常、在启用 CPUTimerx 中断后、应立即清除溢出标志、以防立即触发任何事件。 然后、您可以启用 PIPE Global EN。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    不幸的是、事实并非如此。

    我配置时间(包括设置 tie)、让计时器运行一段时间(计时器至少溢出一次)。 在下一次溢出时、我清除 FLAG 和 OVERRIDE_FLAG、然后等待计时器再次溢出。 在此期间、我看到 flag 和 overflow_flag 都等于 0。 一旦计时器溢出、两个标志就会被置位。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronan、

    您能给我发送一个测试用例吗、那么我可以在这边再看看这个吗?

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上一篇文章中、我描述了测试用例。 所有这些都是在 CCS 中通过直接配置寄存器来手动完成的、没有运行代码。 也正因如此、我使用了一个大预分频器、以便在计时器翻转后有时间清除标志。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronan、

    你是对的,我想念它:) 我会回到你的星期一因为明天是一个美国的假期。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    是否有可能获得您对此主题的反馈?

    提前感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois,

    对延迟表示歉意、我还没有机会解决此问题、但我将在星期三 Morning 重复此问题。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    有任何关于这个主题的新闻吗?

    您最初计划在星期一 06/07 上提供反馈。 我看到你们 今天应该处理这个问题。

    我们今天真的需要反馈。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Stephane、

    您能否确认 在 CPU 计时器中断之间是否完全没有其他会执行的中断或外设?   我 不完全理解为什么会以这种方式测试计时器、例如、在写入寄存器时有一些未加考虑的周期。 您还能否确认第一个屏幕截图是最初配置寄存器而不是在执行期间进行的吗? 我提出这个问题是因为不能清除这是第一次溢出、还是实际上是第三、第四等、因为 TIF 位没有正确清零。 在屏幕截图中、是 1、只能由 HW 设置、而预分频器设置 为非零值?

    请注意、仅当 PSC 在原始值下自然计数为 0 或在 trb=1 的情况下强制计时器进行有效分频时、才向 TDDR 写入新值不会立即改变计时器的有效分频。


    如果不运行软件、如何测试每个计时器周期是否符合预期? 如果您运行软件、则可能会使用断点、GPIO 切换和/或 CCS 时钟功能。 您能否使用 SW 进行测试、并告诉我您是否看到了相同的工件? 如果您只是写入寄存器、那么我就看不到 CPUTimer 为什么不会溢出。  

    顺便说一下、您处于自由运行模式、这意味着计时器将继续运行。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    我不知道还有什么可以补充的、我提供了关于我如何运行这个测试的所有信息(大预分频器在 2 次溢出之间有几秒钟、允许验证标志是否被清除、两个标志同时设置为 1、预分频器足够大、以便在 2 次溢出计数器之间留出足够的时间)。

    您是否至少尝试过使用我所用的确切配置来重现?

    为什么不使用该软件? 因为实际上、如果不运行该软件、我肯定没有任何东西与我正在检查的内容交互。 这也是计时器处于自由运行模式的原因。

    顺便说一下,问题最初是在我们正在编写的驱动程序的测试期间检测到的,但是,如上所述,测试它的方式,我保证什么都不会与我正在测试的交互,并且我能够清楚地看到发生问题时会发生什么。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois,

    感谢您提供的信息。 我使用了现有的一个计时器示例并查看是否设置了 PIPE 溢出和 CPUTIMER TIF 标志。 TLDR:我还需要咨询同事、了解为什么总是设置溢出、很抱歉延迟。  

    关于 TCR.TIF 标志、 我前面注释中分享的 TRM 屏幕截图确认了 当 CPU 计时器递减到零时会设置该标志。  TIF 不会自动清除、无需清除即可启用下一个计时器中断。 换句话说、这是预期行为。 您可以选择使用 CPUTimer_clearOverflowFlag() 来清除此标志。

    对于 INT_CTL_L[8].overflow_flag、 这是一个类似的思路。  我已根据您提供的配置附加了我用于测试的示例。  e2e.ti.com/.../8103.timer_5F00_ex1_5F00_cputimers.zip

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬·罗南

    对延迟深表歉意。 我咨询了一些当地的同事、尝试了不同的计时器配置、我肯定能看到大家都看到了“立即“设置了 overflow_flag、然后我才能通过断点进入 ISR。  我遇到了设计团队、但我们还不能理解问题。 我对这个问题的延误 深表歉意、没想到会这样做。 一旦我们收到更多确认、我一定会尽快与您联系。

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    那么、TI 在该主题上的最终状态是什么?

    是否确认这是有关 TI F29 微控制器的勘误表?

    感谢您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、

    我还在等待设计响应;他们被一个项目搁置。 现在对勘误表问题发表评论为时过早。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬·罗南

    设计团队能够确认 CPUTimer 是电平触发的、而不是前面提到的脉冲。 按照 TRM 中提到的电平中断软件步骤可以解决此问题。 这种混淆是由于文档差异造成的、我正在积极采取适当的措施来解决它。 感谢您对这个问题的耐心等待。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    似乎有点奇怪。 在 TRM 中、显然已确定:

    除了 SPI 和 Crypto 外设中断...之外、所有 PIPE 中断都是脉冲中断

    所以,现在你说,除了 SPI & Crypo,还有 CPU 计时器的级别中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、

    您的观察结果是正确的。 CPU 计时器是一个级别中断、但 TRM 由于源文档差异而没有提及这一点。 我彻底检查了中断类型并更新了表、这将在下一个版本中反映出来。 我很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    首先:

    不清楚文档中的错误是仅针对 CPU 计时器还是涉及其他外设。 您能否提供确切的详细信息?

    其次:

    在我们预期使用 CPU 计时器时、我们希望能够捕获新的中断何时发生、而前一个中断仍处于活动状态。

    因此、处理脉冲中断的溢出标志行为很容易:

    对于脉冲中断、仅当已 设置该标志并且发生另一个中断时、才会设置该标志

    但 我不清楚如何在发生电平中断时使用溢出标志。

    overflow_flag 的行为与 flag 的行为完全相同: 一旦定时器溢出、两个标志都会被设定。

    那么、对于电平触发的中断、TI 建议使用溢出标志是什么?

    我们如何捕捉中断的溢出?

    提前感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephane、

    计时器中断类型是我必须进行的唯一更新。  

    通常、 只有在 TCR.TIF 被清除 (行变为低电平)后、溢出标志才会成为可靠的溢出指示器。 如果计时器在 TCR.TIF 被清除和管道标志被清除之间的窗口中再次触发、  

    TCR.TIF:高(事件 1)→0(由 ISR 清除)再次→高(事件 2←实际超限)
    PIPE 观察到:仍设置 FLAG 时为 0→1 边沿→OVERFLE_FLAG = 1(有效)

    本质上、除了 TRM 中提到的电平中断序列之外、在 确认 TCR.TIF 已清除后、您还可以清除溢出标志。  

    溢出标志是 1 位标志、因此 如果 ISR 花费的时间超过计时器周期的大约 2 倍、则可能会错过中断事件。 换言之:

    • 周期 1 触发→TCR.TIF = 1→ISR 已启动
    • 第 2 个时段触发→TCR.TIF 已经 1(无边)→无法检测到
    • ISR 会短暂清除 TCR.TIF→TCR.TIF 0→Period 3 激发→TCR.TIF = 1→OVERFLE_FLAG 集(检测到一个溢出,但 Period 2 静默丢失)

    如果您的应用程序可以这样做、您可以在为 ISR 提供服务时禁用计时器、然后在 退出前启用计时器。  我没有相关的软件示例、但您也可以在 ISR 条目处保存/比较 TIM 计数器值与预期值。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ronan、

    您对此主题还有其他问题吗?


    此致、
    François μ s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用 CPU 计时器作为电平中断来手动测试 OVERFLE_FLAG、溢出标志也不起作用。

    我做了什么:

    通过 CCS 将 CPU 计时器 2 寄存器配置为具有长周期

    当新时间段开始时:

    1/清除计时器 2 中的 TIF 标志

    2/清除 PIPE 中的 FLAG 和 OVERFLOAD_FLAG

    3/等待计时器计数器达到 0(新周期开始)

    =>计时器 2 中的 TIF 标志升高(预期)、标志在 PIPE 中升高(预期)、溢出标志在 PIPE 中升高(意外)

    因此、全局而言、OVERFLOAD_FLAG 至少在电平中断时使用(不会使用脉冲中断进行测试)。

    如果您一方确认并符合预期、则必须在 TRM 中的溢出标志说明中明确说明这一点。

    否则、如果不符合预期、则必须创建错误。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ronan、

    请注意、将更新 TRM 以使此概念更清晰。 感谢您的反馈。

    此致、

    Aishwarya