This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:为 SPI 操作选择正确的引脚时遇到困难。

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670946/launchxl-f28p65x-facing-difficulty-selecting-the-correct-pins-for-spi-operation

器件型号: LAUNCHXL-F28P65X
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE、

您好团队:

我目前正在研究该 spi_ex5_loopback_dma 示例、需要配置相应的 SPI 引脚。 根据原理图、SPI 时钟信号 (SPID_CLK) 和 SPID_PTE 映射到 GPIO93 和 GPIO94。 但是、我无法在引脚多路复用设置/工具中选择或配置这些 GPIO。 您能否帮助验证本示例中使用的 SPI 实例是否支持这些引脚、或者是否需要替代引脚配置?
 
image.png
 

429db7e3-f19d-4e91-9f85-6caaff15f150.png
 
 谢谢!!
Sayali Deshmane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    由于 SPI_CLK 选项的下拉窗口、我在屏幕截图中看不到它、您能否确认在.syscfg 中选择了哪个 SPI 外设选项?

    如果外设实例被锁定、您将只能选择所选实例支持的引脚。 您应该能够将其设置为“SPI-D“、然后获得适当的引脚多路复用器选项。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleenor、

    我选择了 SPI 外设作为 SPI-D、并尝试了其他外设。

    但无法选择正确的引脚、并且实例未被锁定。

    此致、

    Sayali Deshmane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    您能否共享.syscfg 文件本身的副本以供查看? 您还能否共享.projectspec 文件以供其他参考?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleenor、

    请查找附加的工程。

    .e2e.ti.com/.../spi_5F00_ex5_5F00_loopback_5F00_dma1.zip

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    感谢您提供文件。

    我想指出、此处将 SPID_CLK 分配给 GPIO94(不是 GPIO90 — 尽管它是此引脚的有效多路复用选项)。

    我已经确认 SPID_*信号在相关引脚上进行了多路复用(多路复用模式 15)。

    好像您对 F28P65x 169BGA 封装器件使用原始引脚多路复用工具、这些选项确实会填充为有效选项:

    我不知道为什么该示例会禁用这些选项、除非引脚正在被另一个外设使用、但基于您的.syscfg(不应该如此)。

    您是否可以尝试用以下行替换当前.syscfg 文件的第 164 行和第 165 行并进行测试?

    SPI1["SPI@_PICO"].$suggestSolution = "A11, GPIO214";
    SPI1["SPI@_POCI"].$suggestSolution = "B8, GPIO217";
    SPI1["SPI@_CLK"].$suggestSolution  = "B5, GPIO216";

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zackary、

    感谢您的答复。
    我将采纳您的建议、并在作出更改后回复您
    此致、
    Sayali Deshmane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zackary、

    我已经检查了.syscfg 文件,但 164 和 165 行不在那里,总行是 117。

    对于  F28P65x 169BGA 封装、器件引脚多路复用可能正常工作、但

    我需要使用 100PZP 封装。

    1.Sysconfig 1.26.0

    C2000Ware 26.0.0.00

    3. CCS 20.4.0

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    感谢您提供详细的背景信息。 我看到问题:GPIO93 和 GPIO94 (SPID_CLK 和 SPID_PTE) 采用 169BGA 封 装、但您现在使用的是 100PZP 封装型号、并且这些引脚在 SysConfig 的引脚多路复用器工具中不显示为可用的选项。

    您从 LaunchPad 展示的原理图适用于 169BGA 封装、因此我假设此处使用该封装。

    这是特定于封装的引脚排列约束—并非所有引脚在每个封装型号中都可用。 100 引脚 PZP 封装的总引脚数少于 169 引脚 BGA、而其他封装中使用的 GPIO93 和 GPIO94 在 100PZP 封装上不外露。

    对于 100PZP 封装上的 SPI-D CLK/PTE、您显示的选项是唯一有效的多路复用模式选项。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zackary、

    如下面 LAUNCHXL-F28P65x 的引脚排列所述、

    SPID_CLK 位于 GPIO93 上、SPID_PTE 位于 GPIO94 上

    GPIO90 和 GPIO89 没有引脚排列。

    如果我有什么误解、请为我可以配置的 SPID 建议引脚。

    谢谢!!

    Sayali Deshmane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayali:

    Launchpad 使用 169BGA 封装器件、而不是 100QFP 封装。 此处连接到 BoosterPack 的引脚是 169BGA 封装的 GPIO93 和 GPIO94。 另一种封装上不提供等效产品、您必须为给定封装选择工具引脚选择中显示的其中一个可用引脚。

    此致、

    Zackary Fleenor