请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: C2000-CGT
您好!
我们必须将我们的构建服务器从 Windows 迁移到 Linux、以实现成熟的设计。
我们仍然在 Windows 上使用 6.2.11 工具链、并发现具有相同版本号的 Linux 工具会生成略有不同的二进制文件。
如果这是完美无缺的、或者建议保留原始编译器、并在模拟中使用它以获得相同的二进制文件(因为可能存在伪影)、是否有任何已知问题或建议?
Rgds。