This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:十六进制对象格式的字节计数更改

Guru**** 3022130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1672763/tms320f280039c-byte-count-change-for-hex-object-format

器件型号: TMS320F280039C

您好 Champ、

我要找我的客户。  

它们使用十六进制实用程序来生成 Intel hex 文件。

在汇编语言工具用户指南中、十六进制目标格式如下所示。

image.png

十六进制实用程序中是否有配置/设置 可以将字节计数修改为其他值? 客户希望字节计数为 10。 是否有可能这样做?

如果没有、是否会根据客户的意愿使用任何推荐的第三方工具将字节计数转换为 10?

谢谢您的帮助。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    十六进制实用程序中是否有配置/设置 来修改字节数给其他实用程序? 客户希望字节计数为 10。 是否可以这样做?

    遗憾的是、十六进制实用程序不支持控制一行中的数据字节数。  十六进制文件的每一行对行中的数据字节数进行编码。  将十六进制文件读取为输入的工具依赖于该编码来知道每行的字节数。  在这种情况下、无需控制每行的字节数。

    如果没有、建议使用任何第三方工具将字节计数转换为 10(根据客户的意愿)?

    我知道有一个名为 srec_cat 的开源工具。  很遗憾、我无法向您提供有关它的更多详细信息。

    谢谢。此致、

    -乔治