请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TMS320F28384S-Q1
是否可以使用安全闪存启动作为主引导选项、然后使用 SCI 引导作为次级引导选项来提供固件更新。 如果使用 SCI 引导更新固件、是否会跳过 CMAC 身份验证?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: TMS320F28384S-Q1
是否可以使用安全闪存启动作为主引导选项、然后使用 SCI 引导作为次级引导选项来提供固件更新。 如果使用 SCI 引导更新固件、是否会跳过 CMAC 身份验证?
标记、
串行加载程序本身会作为引导数据包的一部分传递最终应用程序入口点地址。 通常、这将用于根据需要提供应用程序入口点、但没有理由无法交换安全闪存启动的起始地址、以强制闪存安全启动在完成后运行。 该地址应位于引导 ROM 库符号文件中。
或者、如果通过引导引脚选择闪存引导、并且仅调用 SCI 引导以进行固件更新(但引脚未更改)、则下载的串行闪存内核可以选择发出 WD 复位、以便强制器件通过复位进行引导并重新读取启动引脚等
此致、
Matthew