This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:使用双精度计算

Guru**** 3022030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670432/tms320f28335-use-double-for-computation

器件型号: TMS320F28335

我从 CAN 总线收到一个浮点数,但这个微调器小于 F_min,大约 1e-42,但只要我把它分配给一个长双精度数或浮点数,它就会变为 0。 所以我尝试使用以下函数进行转换、但结果仍然相同。  

我的编译器非常旧、6.1、我使用的是 FPU 库。 有什么想法吗?

谢谢、

Nelson


long double f32bits_to_double(uint32 位)
{
  Uint32 符号=位>> 31;
  uint32 expo =(位>> 23)& 0xFFu;
  uint32 mant = bits & 0x7FFFFFu;
  长双精度数 v;
  如果 (expo == 0U){
    /*零或异常:值= MANT * 2^–149 */
    V = ldexp(长双)mant、–149);
  } else if (expo == 0xFFu){
    V =休眠? NAN:无穷大;
  }其他{
    /*正常:值=(1.mant)* 2^(expo-127)*/
    V = ldexp ((long double)(mant | 0x800000u)、(int) expo - 127 - 23);
  }
  返回标志? -v : v;
}

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nelson、

    不确定这是否是编译器的工件。 但您是否尝试过添加--double_support 编译器选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    我将它添加到了工程文件中、.out 文件似乎有点变化。 但结果是一样的。 它似乎与编译器有关。  

    long double temp_ld1、temp_LD2;

    TEMP_ld1 =(长双精度)–1.339395E-60;

    编译器告诉我错误、说它超出了浮点范围。 这对我来说有点奇怪,为什么?

    此致、

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    我将它添加到了工程文件中、.out 文件似乎有点变化。 但结果是一样的。 它似乎与编译器有关。  

    long double temp_ld1、temp_LD2;

    TEMP_ld1 =(长双精度)–1.339395E-60;

    编译器告诉我错误、说它超出了浮点范围。 这对我来说有点奇怪,为什么?

    此致、

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nelson、

    您的输出格式是 COFF 吗?

    在 TI C2000 COFF 中、float 和 double 均为 32 位(单精度浮点)、而 long double 为 64 位(双精度浮点)。 由于要将变量声明为 long double、因此即使您使用的是 COFF、它也应该是在软件中仿真的 64 位双精度浮点值。

    我想编译器正在发生某种情况。 请编译器专家进行检查。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们编译器专家的反馈 — 错误是正确的。   C 标准将浮点常量解释为只有 32 位的“双精度型“。 对于其用例、他们需要添加“L“后缀。  –1.39E-60L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将功能更改为以下、似乎工作正常。

    /* 2^–149 作为精确的 64 位长双精度型(最小浮点数次法向步长)*/
    static const long double Two_POW_M149 = 1.4012984643248171e-45L;

    /*从 CAN 转换 32 位 IEEE-754 单精度位模式
    将帧转换为双精度数、正确处理正态(无 FPU32 刷新)。 */
    long double f32bits_to_double(uint32 位)
    {
    Uint32 符号=位>> 31;
    uint32 expo =(位>> 23)& 0xFFu;
    uint32 mant = bits & 0x7FFFFFu;
    如果 (expo == 0U){
    /*零或异常:值= MANT * 2^–149、在 64 位完成->无刷新*/
    long double v =(long double) mant * TWO_POW_M149;
    返回标志? -v : v;
    } else if (expo == 0xFFu){
    return (long double)0;/* INF/nan:根据您的应用程序需要处理*/
    }其他{
    /*正常数字:普通转换是安全的(正常值不会刷新)*/
    浮动 f;
    *(Uint32 *)&f =位;
    return (long double) f;
    }
    }

    谢谢、

    Nelson