This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:ePWM 向上/向下计数模式下的 CBC 行为

Guru**** 3022670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1669495/tms320f28335-cbc-behaviour-in-epwm-up-down-count-mode

器件型号: TMS320F28335

尊敬的社区:  

我们对向上/向下计数模式下的跳闸区强制逐周期行为有一些疑问。 据我们所知、在 通过软件设置 TZFRC.CBC 位后、重新启动 ePWM 输出的唯一条件是计数器达到零 (TBCTR = 0)。 在向上/向下双向计数模式下、每 2xTBPRD(两个周期)就会满足该条件。

事情是这样的、不仅在 TBCTR = 0 时、而且在 TBCTR = TBPRD 时、ePWM 模量似乎都是重新触发的。 ¿这有什么意义吗? 我们在示波器上观察到了此行为。

TZ INIT(empw 2 和 3 相同)

    // Enable TZ1 as one shot trip sources
    EPwm1Regs.TZSEL.bit.OSHT1 = TZ_ENABLE;

    // What do we want the TZ1 to do?
    EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZA = TZ_FORCE_LO;
    EPwm1Regs.TZCTL.bit.TZB = TZ_FORCE_LO;

    // Enable TZ interrupt
    EPwm1Regs.TZEINT.bit.OST = TZ_DISABLE; 
    EPwm1Regs.TZEINT.bit.CBC = TZ_DISABLE;

EPWM INIT(对于 empw 2 和 3 也是如此)

    EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1;//TB_DIV2;   
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1;
    EPwm1Regs.TBPRD = PWMRED;
    EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000; 
    EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000;
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN;// Symmetrical mode
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; 
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = TB_SHADOW;
    EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW;
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_IMMEDIATE;
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero
    EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO_PRD; // load on CTR=Zero
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_CLEAR; // set actions for EPWM1A
    EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_SET;

    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAU = AQ_SET; // set actions for EPWM1A
    EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CAD = AQ_CLEAR;

    EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; // enable Dead-band module
    EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC; // Active Hi complementary
    EPwm1Regs.DBFED = PWM_DEADBAND_CNT;
    EPwm1Regs.DBRED = PWM_DEADBAND_CNT;

CBC 位设置

    EALLOW;
    EPwm1Regs.TZFRC.bit.CBC = 1;   
    EPwm2Regs.TZFRC.bit.CBC = 1;
    EPwm3Regs.TZFRC.bit.CBC = 1;
    EDIS;

当在引脚(下降沿)上检测到外部条件时、我们在 GPIO ISR (GPIO_XINT1_ISR) 上设置 CBC 位、如果条件持续存在(引脚低电平)、则在主循环中设置 CBC 位。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gonzalo:

    一位 EPWM 专家将会回复您。

    此致、
    Harisyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gonzalo:

    根据 TMS320F28335 技术参考手册、 当 TBCTR = 0x0000 时、逐周期跳闸条件被清除 1.文件说明:

    “如果跳闸事件不再存在、当 ePWM 时基计数器达到零 (TBCTR = 0x0000) 时、引脚上的指定条件会自动清除。“

    是的—在向上/向下双向计数模式下、CBC 跳闸只能在 CTR = 0 时自动清除、这种情况每完全对称周期(2×TBPRD 计数)发生一次。

    为什么您看到在 TBCTR=TBPRD 时重新触发

    您观察到的行为很可能是由 您的软件不断重新强制 CBC Trip 引起的。 您说:

    “当在引脚(下降沿)上检测到外部条件时、我们在 GPIO ISR (GPIO_XINT1_ISR) 上设置 CBC 位 、如果条件持续存在(引脚低电平)、则在主循环中设置 CBC 位。“

    具体情况如下:

    1. CBC = 0:CTR 跳闸自动清除→动作限定器恢复→输出重新触发(预期)。
    2. CTR = TBPRD: CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO_PRD 在 CTR = 0 和 CTR = TBPRD 时、会使影子到活动比较寄存器加载 2.当比较值加载到 TBPRD 并且动作限定符触发时(因为 AQCTLA 更新是立即的 3) ,输出会在主循环代码重新强制之前立即重新置位 TZFRC.CBC=1。

    这会创建  TBPRD 处的重新触发器的外观、实际上是动作限定器事件与您的软件重新应用跳闸之间的短暂输出干扰。

    建议

    1. 尝试 将比较加载模式更改为 CC_CTR_ZERO 仅:

      EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // Load only at CTR=0
      EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO;

      这可消除可使动作限定器暂时将输出重新置位的 TBPRD 加载事件。

    2. 确保 TZCTL 写入位于 EALLOW/EDIS 内部 — TZCTL 寄存器受 EALLOW 保护。 如果初始化期间的写入不受保护、则可能无法正确配置跳闸操作 4.

    1. TMS320F28335 TRM — 跳闸区 CBC 部分
    2. TMS320F28335 TRM — 计数器比较子模块
    3. E2E:AQCTLA 寄存器更新时序
    4. E2E:TZFRC 无法正常工作