This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:SCI 引导期间的 SCIA_TX 引脚状态和上拉行为

Guru**** 3022540 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1660159/tms320f28p550sj-scia_tx-pin-state-and-pull-up-behavior-during-sci-boot

器件型号: TMS320F28P550SJ
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

根据技术参考手册(修订版 D)图 4-5(SCI 引导功能概述)规定:
“在 TX 和 RX 上启用 SCIA TX 和 RX 引脚功能以及上拉电阻器“
但是、我想澄清 SCI 引导期间 TX 引脚的实际行为。

从 C2000Ware 引导 ROM 源 (bootloader_sci.c)、我可以确认 RX 引脚具有显式上拉配置:
GPIO_setPadConfig (gpioRx、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
但我找不到类似的 TX 引脚显式配置。

在我们的硬件中、我们观察到:
-在 SCI 引导期间(在自动波特率锁定之前), TX 线路有时保持低电平
-添加一个外部上拉电阻(10k Ω)稳定通信

基于此、我想确认以下几点:

在 SCI 引导期间、引导 ROM 是否会在 SCIA_TX 引脚上明确启用内部上拉电阻?
2.如果是,那么该上拉的有效强度(阻力或等效行为)是多少?
3.何时将 SCIA_TX 驱动为有源推挽 UART 输出(空闲高电平)?
4.在 SCI TX 输出变为有效之前、TX 引脚的电气状态(Hi-Z,输入,弱上拉等)是什么?
是否建议在 TX 上使用外部上拉电阻、以便确保在某些情况下实现稳定的 SCI 引导运行?

如有任何澄清、将不胜感激。

此致、
IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibuki:

    对于 F28P55x 上的 SCI、该模块需要将 RX 线路连接到一个上拉电阻器。 对于 TX 引脚、F28P55x 期望也上拉连接的外部器件的 RX 引脚。 但是、由于 F28P55x GPIO 中有一个可以启用的 Pull-up、因此您可以改用此配置(这很可能是 TRM 所指的内容。 此 SCI 常见问题解答提供了这方面的一些更多信息。

    如您所指出的、SCI 引导加载程序中的代码并不像在 TX 引脚上启用上拉电阻器那样。 默认情况下、器件上会禁用内部上拉电阻器。

    我将尝试在下周之前回答您的其余问题。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    感谢您的答复。

    这是非常有帮助的。

    我也期待其他答案。

    最好的注意、

    IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibuki:

    请期待下周回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibuki:

    这方面的专家是不在办公室  ,直到 7 月 29 日,请期待响应的延迟,并非常感谢你的耐心

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我想就这一主题采取后续行动。

    客户确认了以下内容:

    • 即使 RS –232 驱动器断开连接、SCIA_TX 也会保持低电平。
    • SCIA_TX 保持低电平、直到自动波特响应。
    • 在 SCIA_TX 上添加 10kΩ 上拉电阻可解决问题。

    您能否提供有关此调查的任何更新信息?

    此外、是否有办法在 SCI 引导期间通过器件/软件配置启用 SCIA_TX 上拉、而不添加外部上拉电阻?

    客户目前正在评估是否需要修改硬件、因此非常感谢进行任何更新。

    此致、
    IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ibuki 的其他 infor/问题。 今天,我们会再来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 专家:

    我 想 跟进 这一 主题。

    您能否 告知 我们 调查是否有任何最新情况?

    客户 正在 等待 结果 以 确定 是否 需要更改硬件。

    感谢 您的 支持。

    此致、
    IBUKI ENDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibuki:

    请允许我再花一天时间来研究这个问题、我正在咨询另一位专家。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibuki:

    很抱歉耽误了很长时间。 我之前的响应做了一个更正、SCI TX 引脚实际上在 SCI_Boot () 序列中被配置为上拉。 此行是在自动波特率锁定和读取接收到的字符之后。 在将接收到的字符重新发送到 TX 线路之前、TX IO 被上拉。

    我们没有明确提供内部上拉电阻值、但他们可以假设这是一个非常弱的上拉电阻(大约 20k Ω 至 50k Ω)。  

    他们是否尝试过在加载符号的情况下逐步执行 SCI 引导序列以查看每个点 TX 引脚上的状态? 您可以使用此处的说明来了解如何在器件上加载和逐步调试 SCI 引导符号。 从技术上讲、如果您只想使用外部器件将“A“或“A“发送到 SCI RX 引脚、则不需要对闪存内核进行任何操作来进行测试。  

    此致、

    Delaney