Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: SysConfig
尊敬的专家:
您能为下面的查询提供帮助吗?
我有两个仅时基 ePWM。 adcEPWM1 会触发 ADC 关闭
TBCTR_PERIOD。 dacEPWM2 触发 DMA CH1 关闭 TBCTR_ZERO 以馈送
DACVALS。
DAC 输出卡住。 结果证明 board.c 具有以下特性:
EPWM_enableADCTrigger (adcEPWM1_BASE、EPWM_SOC_A);
EPWM_setADCTriggerSource (adcEPWM1_BASE、EPWM_SOC_A、EPWM_SOC_TBCTR_PERIOD);
EPWM_setADCTriggerEventPrescale (adcEPWM1_BASE、EPWM_SOC_A、1);
...
EPWM_enableADCTrigger (dacEPWM2_base、EPWM_SOC_A);
EPWM_setADCTriggerEventPrescale (dacEPWM2_BASE、EPWM_SOC_A、1);
没有 dacEPWM2 的 setADCTriggerSource ()。 两者之间的唯一区别
即我选择的源值。
我假设跳过它、因为 TBCTR_ZERO 是 SysConfig 的 UI 默认值。
问题是不是复位值:ETSEL.SOCASEL 重置为 0 =
DCAEVT1 和 TBCTR_ZERO 为 1。 SOCA 最终会启用、但连接到 A
从未配置的数字比较事件。
在运行时寄存器:
EPwm2Regs.TBPRD xxx 正常
EPwm2Regs.TBCTR 计数 正常
EPwm2Regs.ETSEL.SOCAEN 1 好的
EPwm2Regs.ETSEL.SOCASEL 0 应为 1
EPwm2Regs.ETFLG.SOCA 0 永不点火
DmaRegs.ch1.control.RUNSTS 1
DmaRegs.ch1.transfer_size xxx
DmaRegs.ch1.transfer_count 0 从不触发
这使它很难找到的是一切看起来都很好。 EPWM 的大小
计数、DMA 报告本身运行、DAC 寄存器都包括在内
没错。 它需要一个完整的寄存器转储来发现 SOCASEL。
解决方法,在 Board_init () 之后自己调用它:
EPWM_setADCTriggerSource (dacEPWM2_BASE、EPWM_SOC_A、EPWM_SOC_TBCTR_ZERO);
选择非默认源也是有效的、因为这样调用就会发出。
生成器是否总是在触发器被触发时发出此调用
或与寄存器复位值而不是 UI 进行比较
默认? 可能需要检查其他字段是否相同
不匹配—当 UI 默认值与重置值不同时、可能会出现这种情况
再次发生。
谢谢!
Marvin