This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:CLA:偏移寻址模式是否仍然可用?

Guru**** 3023230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1670966/tms320f28p550sg-cla-is-the-offset-addressing-mode-still-available

器件型号: TMS320F28P550SG

我发现 49 和 55 个处理器的 CLA 描述之间有以下区别:

**寻址模式支持不同。**
F28004x 指令集记录了**偏移寻址模式**、
`* MAR0+[#imm16]`/`* MAR1+[#imm16]`(操作码字段 0101/0110)、此外
间接后增量。 F28P55x 寻址模式表仅列出
`@dir`和两个后增量模式 (`* Marx[#imm16]++`)—
未列出偏移寻址编码。 **如果任何移植的程序集使用
`*MAR0+[...]` /`*MAR1+[...]`、需要使用重写**
后增量寻址(或使用实际的 55 汇编器确认
是否静默支持此模式—不支持 TRM 节选
显示)。
 
我们对 49 使用了这种寻址模式、但汇编器必须解决一些问题。 硬件工作正常。  
 
它是否仍然受支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Heinz:

    我已经邀请了编译器专家来看看这个问题。 请在 1-2 天内回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Heinz:

    您能否将差异发送到 TRM 中的哪个位置? 我找不到 F28004x 和 F28P55x TRM 文档之间的指令集部分有变化。

    此致、

    Delaney