This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:LIN 响应器示例代码

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1669304/tms320f2800157-lin-responder-sample-code

器件型号: TMS320F2800157

使用的微控制器是 TMS320F2800157-Q1。

我正在寻找 LIN 响应器示例程序、但找不到。

请告诉我在哪里可以找到样片计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasusushi-san:

    该专家今天已离职、当他们在星期二上返回办公室时、将对您作出回应、感谢您的耐心

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要两种类型的示例程序:一种使用中断方法、另一种使用轮询方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasusushi-san:

    明白了、我会将此信息传达给专家

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasusushi-san:

    此处链接的线程  在末尾有一个有效的 LIN 响应器示例 请使用它作为参考、它使用中断方法。 转换为轮询应该很简单 — 只需轮询主循环中的中断标志即可。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您共享的样本使用轮询方法。
    如何修改它以使用中断驱动的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasushi、San、

    要转换到完全中断驱动的方法、您可以在其中一个 LIN 中断线路上启用 ID 中断条件、并在 ISR 内执行来自 MainLoop () 的相同代码。  

    此致、

    Delaney