This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:双核中断初始化问题

Guru**** 3023050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1659391/tmdscncd28p65x-dual-core--interrupt-intialization-issue

器件型号: TMDSCNCD28P65X

你(们)好

您正在从 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1638920/tms320c28346-pin-assignment-for-c28-dual-core-chip 主题中进行解答、

 

以下是两个链接器命令文件。 由于系统不允许.cmd 文件、因此它们已被重命名。  

28p65x_generic_ram_lnk_cpu2.txt 

 

28p65x_generic_ram_lnk_cpu1.txt 

 

您能否查看它们并了解 CPU2 的中断表未正确初始化的原因? 最好的是、您能分享一个两个 CPU 都设置为设置中断矢量表并正常工作的示例吗? 理想情况下使用附加的链接器命令文件。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jwalant,

    感谢您提供所使用的链接器文件。 我会仔细研究一下、然后回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在进一步挖掘后,这里需要注意的几件事是 — 1。 在 SYSCFG 中、两个 CPU 以及 CPU1 和 2 个项目的中断项都灰显

    2.映射文件不显示 int。 那里的矢量表。   

    我认为它们很好 地表明了中断无法正常工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jwalant,

    请期待我下周初回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jwalant,

    这方面的专家是不在办公室  ,直到 7 月 29 日,请期待响应的延迟,并非常感谢你的耐心

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jwalant,

    对延迟表示歉意、您是否仍看到此问题?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行一些挖掘后、我可以自行解决问题。 感谢您的检查。