This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:电路板问题、加载代码

Guru**** 3023060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, LAUNCHXL-F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1660823/tms320f28027f-issue-with-board-loading-code

器件型号: TMS320F28027F
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28027、 LAUNCHXL-F28027F

我之前曾尝试使用案例号 CS3443696 提交给 E2E。 我有一个旧的电子邮件地址、因此无法获得支持。 更改电子邮件地址后、电路板的订单不再显示。 希望这不会导致问题。

提交以寻求 E2E 支持

我无法将代码加载到全新电路板上。 1:on 2:on 3:on 和 3:off 时引导开关出现错误

连接到目标时出错:
(错误–1135 @ 0x0)
调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。
(仿真包 9.4.0.00129)

 

尝试使用引导开关 1:OFF、2:ON、3:ON 时出错

C28xx:GEL 输出:  
器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:警告:配置的器件 (TMS320F28027) 与检测到的器件不匹配 ()。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改目标配置文件。
C28xx:GEL 输出:  
器件校准未完成、检查器件是否已解锁并重新校准。C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。
C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误
C28xx:GEL:文件:C:\Users\apsam\pwdc\Power All_Files Electronics\光 伏\pwm_example\Flash\pwm_example.out:加载失败。

我之前能够将该代码加载到另一个电路板上、最终会造成物理损坏。  

 

Test Connection 从.ccxml 文件输出:

[启动:Texas Instruments XDS100v2 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

【结果】


----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

C:\Users\apsam\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
  ccs1040\0\0\BrdDat\testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

该实用程序选择了 100 或 510 级产品。
此实用程序将加载适配器“jioserdesusb.dll“。
库构建日期为“2021 年 6 月 25 日“。
库构建时间为“11:45:30“。
库软件包版本为“9.4.0.00129“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“4“(0x00000004)。
控制器的插入长度为“0“(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 FTDI FT2232 功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为“0“(0x0000)。

----- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]-------

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

----- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

----- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-------

此路径长度测试使用 64 个 32 位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试失败。
JTAG IR 指令扫描路径卡在 1 位置。

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径卡滞。

----- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]------------------------

此测试将使用 64 个 32 位字的块。
该测试仅应用一次。

使用 0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用 0x00000000 执行测试。
测试 2 字 0:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 1:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 2:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 3:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 4:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 5:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 6:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 7:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
前 8 个错误的详细信息已提供。
实用程序现在将只报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用 0xFE03E0E2 进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用 0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用 0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用 0xAACC3355 进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏 — 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

----- [对 JTAG DR 执行完整性扫描测试]--------------------

此测试将使用 64 个 32 位字的块。
该测试仅应用一次。

使用 0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用 0x00000000 执行测试。
测试 2 字 0:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 1:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 2:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 3:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 4:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 5:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 6:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
测试 2 字 7:扫描出 0x00000000 并在 0xFFFFFFFF 中扫描。
前 8 个错误的详细信息已提供。
实用程序现在将只报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用 0xFE03E0E2 进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用 0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用 0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用 0xAACC3355 进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
其中一些值已损坏 — 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[端:Texas Instruments XDS100v2 USB 调试探针_0]

 

我还尝试在所有字段中使用代码安全密码 FFFF 解锁电路板、并擦除闪存扇区 A、B、C、D 并获得:

C28xx:启动器件解锁...
C28xx:闪存编程器:解锁闪存时出错。 器件仍处于锁定状态
C28xx:正在擦除闪存...
C28xx:闪存编程器:擦除闪存时出错。 设备已锁定或未连接。 操作已取消

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 请注意星期五是美国假期,SME  是 OOO 今天,你应该听到明天回来.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉、因为我之前是 OOO、所以反应迟来了。  

    您能否确认器件上未编程密码?

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有设定密码。 此问题是新开箱时出现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认将 XDS100V2 用作调试器。 此外、您还能看一下我们的 JTAG 连接调试文档吗? 下面列出了一些您可以执行的调试步骤、特别是在表 4-1 中。

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我一直忙于另一个项目。  我有点新手,所以道歉,如果我的问题是有点平凡或误导。

    我在.ccxml 中使用 XDS100V2

    我查看了调试文档、相关的错误包括:  

    • JTAG IR 完整性扫描测试失败。 JTAG DR Integrity 扫描测试失败。、我尝试了 200kHz 的较低时钟频率、但未解决此问题
    • C28xx_CPU1:错误:(错误–1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。  这也建议减小频率、但此误差没有消失。 还建议在保持 MCU 不变的情况下对调试探针进行下电上电。 我是否应该使用 3.3V 直流电源为 MCU 供电?

    对于电源循环故障排除的建议、我不确定这是否是修复方法、因为使用中的引导开关 (on、on、on) 引导会导致 IR JTAG/DR 完整性扫描测试 失败 、但使用 (on、on、off) 引导在测试连接中没有错误。

    我已经了解到这可能是启动时出现故障代码的结果、但同样的代码在完全相同的型号电路板上运行良好、直到电路板物理损坏为止。 此外、对于新电路板、我无法使用预期的 FFFFFF 密码擦除闪存或解锁电路板。  

    该电路板是否可能出现故障或在加载固件过程中出现一些错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的电路板未锁定。 这是我们留给客户实施的事情。 此外、在成功连接到器件之前、您将无法擦除/编程闪存。  

    可以  

    1.描述您使用的设备,它是 LaunchPad 吗? 如果是、那是哪款 Launchpad? 我之所以问这个问题、是因为您之前的错误消息提到了以下“闪存编程器:警告:已配置的设备 (TMS320F28027) 与检测到的设备 () 不匹配。“

    2.您能描述您使用的是哪种物理调试器吗? 是 XDS 调试器、还是您使用的是位于电路板上(即 LaunchPad 上)的调试器?  

    3.你能给我显示你当前设置的图像吗?

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这是 C2000 Piccolo Launchpad LAUNCHXL-F28027F
    2.我正在使用板上的一个。 显示它具有板载 XDS 100 V2、与我在 NewTargetConfiguration.ccxml 文件中选择的 XDS 相同
    3.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以尝试将器件置于等待引导模式并尝试通过“测试连接“和调试会话进行连接? 这可以通过将 S1 设置为以下配置 1:OFF、2:ON、3:OFF 来实现。

    如果连接失败、请为每个失败的连接共享失败消息。

    此致、
    Aj Favela.