This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:架构和放大器;独立 USB 固件更新的要求

Guru**** 3023050 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1667998/tms320f28377d-architecture-requirements-for-standalone-usb-firmware-update

器件型号: TMS320F28377D
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、

我计划  在没有 JTAG 仿真器的情况下、使用内置 ROM USB 引导加载程序为 TMS320F28377D 实现基于 USB 的固件更新机制。

为了为大规模生产和现场更新设置正确的工作流程、我想阐明一些核心要求:

  1. BOOTCTRL OTP 要求:

    • 是否 BOOTCTRL 必须对 OTP 进行编程才能使用独立 ROM USB 引导加载程序?
    • 出厂空白 MCU 能否仅通过引导引脚状态进入 ROM USB 引导加载程序模式、而无需任何 OTP 配置?
  2. 推荐的主机工具和软件示例:

    • TI 是否提供官方主机 PC GUI 工具(例如 UniFlash)、该工具能够在没有 JTAG 的情况下通过 USB 引导加载程序更新固件?
    • 如果我们需要开发自定义 PC 更新工具、TI 是否提供了参考的主机应用源代码(例如 C#/C++)或 API 文档?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chanuk、

    很抱歉耽误你的时间。  好问题、如果没有先通过其他引脚可编程引导模式之一或 JTAG 对 OTP 进行编程、则默认情况下无法访问 USB 引导加载程序。  本应用手册中记录了一些 USB 引导示例: C2000Tm 微控制器的 USB 闪存编程

    此致、

    Jason