This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:有关电源时序要求和容差的说明

Guru**** 3023010 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4132, TMS320F28377D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666506/tms320f28377d-clarification-on-power-sequencing-requirements-and-tolerances

器件型号: TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D、LM4132

您好:

我正在寻求有关 TMS320F28377D 的电源时序要求的说明。

我已经查看了数据表并了解以下要求:

  • 3.3V 电源轨 (VDDIO、VDDA、VDD3VFL、VDDOSC) 的电压差应保持在 0.3V 以内。
  • VREFHI 不应超过 VDDA + 0.3V
  • 3.3V 电源轨应一起上电。

但是、我希望具体在上电和断电转换期间澄清这些要求。

 

目前、我有一位客户正在测试使用单个 5V 电源供电的定制电路板:

一个 3.3V LDO、提供以下电源:

  • VDDA
  • VDDIO
  • VDD3VFL

一个精密基准 IC、提供:

  • VREFHI
  • VDDOSC
由于 LDO 和基准 IC 具有不同的启动和关断特性、因此在上电和断电期间会有短暂的时间段、其中这些电源轨之间的电压差超过 0.3V
 
在上电和断电时、我观察到 LDO 偶尔会将基准 IC 导致高达 0.8V、尽管两个器件开始同时转换。
 
问题:  

要求同时为 3.3V 电源轨供电的具体含义是什么?

我找不到任何定义如下的规范:

  • 电源轨之间允许的最大启动延迟
  • 电源轨之间允许的最大断电延迟
  • 任何与时序要求相关的时序容差

这些电源之间是否有允许的时序偏差规格?

在启动和关断期间、电源轨之间是否必须始终保持在 0.3V 之内、包括在电源轨斜升时?

例如:

  • 如果在启动期间一个电源轨比另一个电源轨提前达到其最终电压、从而导致临时电压差大于 0.3V、这是否视为违反了电源时序要求?
  • 同样、在断电期间、如果一个电源轨的放电速度快于其他电源轨、并且电压差暂时超过 0.3V、那么这是否也违反了规定?

还是有单独的启动/关断容差规格适用?

是否有任何推荐的电源电路或方法来维持电源时序要求?

对于独立稳压器/基准器件本身具有不同启动和关断行为的系统、TI 是否推荐使用这种方法?
 
作为一种潜在的缓解措施、我查看了 LAUNCHXL-F28379D 设计、并建议评估 VDDOSC 是否可以由与 VDDA、VDDIO 和 VDD3VFL 相同的 3.3V LDO 供电、而不是由参考 IC 供电。
 

请提供任何指导。

谢谢你。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michael:

    这方面的专家是不在办公室,直到 7 月 29 日,请期待一个延迟的答复,并非常感谢你的耐心

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我建议使用与其他 3.3V 电源轨相同的电源为 VDDOSC 供电、以消除任何可能的时序差异。

    VREFHI 在技术上不被视为电源轨、因此唯一的时序要求是它不应导致 VDDA(如果是这样,在任何时候都不能超过比 VDDA 高 0.3V)。 同样的注意事项也适用于所有模拟输入、不超过 VDDA + 0.3V。 但是、VREFHI 没有使 VDDA 滞后的问题、相反、建议将 VREFHI 作为与精密基准的唯一连接、以避免基准电压发生任何下降。  

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的答复。

    我 期待 专家 在 回到 办公室后提供反馈。

    根据 我 提供的波形、 VREFHI 在 上电 和 断电期间似乎都会滞后 VDDA。

    在 上电期间、 这 意味着 VREFHI 始终低于 VDDA 。

    但是、在断电期间、 VREFHI 会 在 高达 大约 0.5V 的 时间内保持高于 VDDA。 该 电压 差 发生在 两个 电源轨都 降至 大约 1.65V 后

    这种行为是否可被认为是可接受的? 如果没有、 是否 有 任何 改进 断电 行为的建议?

    此致、  

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    外部电压基准是否具有 EN 引脚、以及该 EN 引脚是否连接到 3.3V 电源轨? 如果不是这样、一种建议是移至具有该引脚的精密基准、因此当电源轨不稳定或在断电序列期间、该基准将关断输出。

    此外、VREFHI 引脚上的去耦电容是多少? 如果系统中没有使用 22 μ F 的电容和 16 位差分 ADC 功能、那么最好改用 1uF 或 2.2uF 的去耦电容、以避免在断电期间电容中存储过多电荷。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    感谢您的支持。

    考虑的电压基准是 LM4132。 此器件包含一个使能引脚、但电压需要为 0.65 (Vin)、这意味着将引脚连接到 3.3V 电源轨将无法可靠地启用基准输出。 当前设计将使能引脚连接到 5V 电压轨、为 3.3V LDO 和 LM4132 供电。

    您对此情况有何建议?

    此外、他们还计划利用 16 位差分 ADC 功能、并计划在 VREFHI 线路上使用 22uF 电容器。

    最后、您之前说过“VREFHI 没有延迟 VDDA 的问题 “。

    从 VDDA 到 VREFHI 是否有任何建议的延时时间、并且是否有最大延迟时间要求(例如 VREFHI 将 VDDA 滞后~50ms)?

    除了上述问题外、关于如何将 VREFHI 保持在 VDDA + 0.3V 以下、我也非常感激。

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    让我看看这个问题并返回给您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    前面的建议似乎已经涵盖了。 对于下降沿、我已经和几个同事讨论过、VDDA/- 0.3V 主要用于所有电压轨都已通电时的运行时操作。 它在上电和断电期间不太严格、但我们没有这方面的具体数据

    这些建议旨在保持器件寿命、轻微违反这些规格的影响还取决于器件为器件运行而上电和断电的频率。  

    此致、

    彼得

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney、Peter

    感谢您的回答。

    感谢您对 VDDA+/- 0.3V 规格的澄清。

    在这一点上、我认为、以前讨论中的一些问题和后续项目仍然没有得到答复或只是部分处理。 为了使一切井然有序、我想总结以下未决问题、以及从迄今收到的答复中提出的一些新的后续问题。
    ——
    要求同时为 3.3V 电源轨供电的具体含义是什么?
    我找不到任何定义如下的规范:
    • 电源轨之间允许的最大启动延迟
    • 电源轨之间允许的最大断电延迟
    • 任何与时序要求相关的时序容差
    这些电源之间是否有允许的时序偏差规格?
    ——

    2.您能否确认 VDDA 和 VREFHI 之间是否只有电源时序要求、即 VREFHI 在任何时候都不得超过 VDDA 超过 0.3V?

    根据文档以及您之前的回答、这似乎是唯一明确的限制。

    ——

    3.请确认是否还必须考虑其他要求、建议或限制?

    在 VDDA 达到其有效工作电压与 VREFHI 变为有效之间是否存在任何建议或最大允许的时序延迟?

    如果是、请提供适用的限制或推荐的设计目标。

    ——

    4. 如果VREFHI 在 VDDA 之后上升、那么只要保持 VREFHI≤VDDA + 0.3V 要求、是否可以接受任何延迟间隔?

    例如、VDDA 和 VREFHI 之间大约几十毫秒(例如 10ms、50ms 或 100ms)的延迟是否是可以接受的?

    ——

    5.鉴于现有 VREFHI 去耦电容值无法更改、并且计划的 LM4132 电压基准 IC 不支持您建议的建议直接 3.3V 电源轨连接、是否有任何推荐的电路实现来确保符合 VREFHI 至 VDDA 要求?

    例如:建议的电压基准 IC 使用使能控制基准时序电路监控器、基于 FET 的解决方案或其他方法来确保 VREFHI 在启动和关断期间保持低于 VDDA + 0.3V。

    ——
    由于 这个 问题 现在 对 我的客户 PCB 设计时间表来说变得   非常关键、因此我非常 感谢 团队 尽早提供的任何说明 。
     
    我期待您的答复。
    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我 想 跟进 此 调查 、并 检查 是否 有 任何 更新。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我对后续跟进表示歉意、但由于此问题的时间敏感性、我非常感谢您提供的任何更新。

    感谢您的支持。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的耐心、让我回答您的问题

    1. 3.3V 电源轨同时供电的要求究竟是什么意思?

    我们在数据表中规定的唯一违规行为是我之前提到的 0.3V 电源轨差值。 数据表中没有记录时序、对于任何与此相关的测试、我们也没有任何文档。  只要在上电、运行时或断电期间没有违反这种 0.3V 电源轨的差异、就可以减少对器件和电源轨的长期损坏。 从理论上讲、与具有较长延迟的较慢斜坡相比、具有较短延迟的较快斜坡仍可能违反该条件  

    [quote userid=“668281“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666506/tms320f28377d-clarification-on-power-sequencing-requirements-and-tolerances/6434127 您能否确认 VDDA 和 VREFHI 之间是否只有电源时序要求、即 VREFHI 在任何时候都不得超过 VDDA 超过 0.3V?

    正确、唯一的 VREFHI-VDDA 要求是我在启动、运行时和断电期间提到的 0.3V 电压差

    [quote userid=“668281“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666506/tms320f28377d-clarification-on-power-sequencing-requirements-and-tolerances/6434127 您能否确认是否还必须考虑任何其他要求、建议或限制?

    没有其他上述限制、但我不确定此问题中您的意思是 “ VDDA 达到其有效工作电压且 VREFHI 变为有效“。 在这种情况下、除了达到目标 VREFHI 电压之外、有效的含义。 如果含义与 MCU 可操作一样有效、则启动器件时钟和配置模拟输入所需的时间无论如何都远超过 VREFHI 达到其目标电压所需的时间。

    [quote userid=“668281“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666506/tms320f28377d-clarification-on-power-sequencing-requirements-and-tolerances/6434127 如果VREFHI 在 VDDA 之后上升、那么只要保持 VREFHI≤VDDA + 0.3V 要求、是否可以接受任何延迟间隔?[/报价]

    根据我们的数据表规格、这是正确的。 数据表中记录了电压压摆率要求、因此、只要保持 0.3V 电压差以及电压压摆率、就可以轻松满足。 请注意、我们还致力于进一步放宽电压压摆率要求。

    [quote userid=“668281“ url=“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666506/tms320f28377d-clarification-on-power-sequencing-requirements-and-tolerances/6434127 鉴于当前的 VREFHI 去耦电容器值无法更改、并且计划的 LM4132 电压基准 IC 不支持您所建议的建议直接 3.3V 电源轨连接、是否有任何推荐的电路实现来确保符合 VREFHI 至 VDDA 要求?

    有一些建议但需要考虑、由于在断电期间违反了这种合规性、您需要考虑实际系统中发生这种情况的频率、并衡量合规性的微小改进是否会抵消额外的 BOM 成本或设计复杂性。 器件寿命的许多方面也取决于系统、因此很难肯定、但使用外部基准电路时、我们并没有太多关于器件故障的担忧或报告、因为所有这些系统都固有这种轻微的延迟。 更精确的 ADC 基准通常的优势是、客户的系统优先级更高

    • 必须将 VDDOSC 移至由 3.3V LDO 而不是精密基准驱动
    • 您可以利用 具有更严格电压容差的不同基准 IC、以便 VREFHI 更早地关断、也许固定基准 IC 可能具有这一点
    • 您可以利用额外的基准 IC 来监控电压轨、然后在断电情况下使用开关+电阻器主动对 VREFHI 放电

    此致、

    彼得