This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:driverlib_cm 以太网问题

Guru**** 3023300 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28386D, TMS320F28388D, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1666990/tms320f28386d-driverlib_cm-ethernet-issues

部件号: TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 TMS320F28388D、TMDSCNCD28388D

尊敬的支持团队:

由于在原型板上启动并运行以太网接口时遇到问题、因此我不得不深入研究 TMS230F28388x 以太网驱动程序库的特性。 令我惊讶的是,我不仅没有遇到未实现的功能,但也有一些直接的错误,显然已经存在多年。

我将在单独的章节中讨论这些问题、所有这些都是指相同的:

  • 使用的驱动程序软件:C2000Ware_26_01_00_00
  • 使用 Cortex-M4 (CM) 应用:enet_lwip 示例
  • 原型板:TMS320F28386D EMAC 以 RMII 模式连接到 ADIN1200 PHY
  • 演示板:TMDSCNCD28388D (TMS320F28388D 以 MII 模式连接到 DP83822 PHY)

请注意、我们在演示板上运行了 enet_lwip 示例、正在调试原型板(硬件)、但提到的问题只是与 driverlib_cm 相关。

MDIO 第 45 条支持(不完整)

Ethernet_configureMDIO () 函数提供选择第 45 条 MDIO 与 PHY 通信的选项。 但是、除了寄存器地址外、API 没有其他函数来指定第 45 条通信所需的器件地址。 因此、对于 ADIN1200 的“第 45 条寄存器“的读取和写入、选择第 45 条通信模式是没有用的、您必须回退到 PHY 扩展寄存器的第 22 条访问模式。 或编写您自己的驱动程序、因为微控制器的 EMAC 确实支持第 45 条。

MAC_MDIO_Address 寄存器会覆盖(错误)

Ethernet_configureMDIO() 和 Ethernet_configurePHYAddress() 函数 MAC_MDIO_Address 寄存器的两个设置字段。 遗憾的是、这两个函数都通过 赋值 而不是位掩码操作来执行此操作。 这意味着一个的设置被另一个重置为零。 这需要是固定的。

Ethernet_getStatistics()(错误?)

Ethernet_getStatistics() 函数实现似乎假定 EMAC 中的计数器寄存器可以通过将读取值写入寄存器来重置为零作为一种确认。 但是、根据 spruii0f.pdf TRM、这些寄存器是只读的、当单步执行此函数时、用户不会看到写入操作对寄存器进行任何更改。 结果是每次调用 Ethernet_getStatistics() 时、不重置整个 EMAC、所有值都会被多次计数。 如果这是您想要的行为、当然取决于您的产品要求。 对我来说、此函数目前正在实现 https://en.wikipedia.org/wiki/Lies,_damned_lies,_and_statistics 行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您收看 Thread。 我确认这些问题是有效的。

    这些 bug 修复的工作正在进行中,修补程序可以 在一天内提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    diff --git a/driverlib_cm/ethernet.c b/driverlib_cm/ethernet.c
    index 0f64d39..7c218ff 100644
    --- a/driverlib_cm/ethernet.c
    +++ b/driverlib_cm/ethernet.c
    @@ -1731,9 +1731,11 @@ uint32_t Ethernet_getStatistics(Ethernet_Handle hEMAC,
         statAddrPtr = (uint32_t *)statisticsPtr;
         for (i = 0U; i < ETHERNET_NUMSTATS; i++)
         {
    +        /* Read the register (Reset on read is Enabled on init) */
             statval = *regAddrPtr;
    -        *regAddrPtr = statval;
             regAddrPtr = regAddrPtr + 1U;
    +
    +        /* Find the accumulated value  and write into statPtr*/
             statval += *statAddrPtr;
             *statAddrPtr = statval;
             statAddrPtr = statAddrPtr + 1U;
    @@ -1858,6 +1860,10 @@ uint32_t Ethernet_getHandle(Ethernet_Handle handleApplication,
                                 1U, 0U, 0U);
         Ethernet_configurePHYAddress(Ethernet_device_struct.baseAddresses.enet_base,
                                       0U);
    +
    +    /* Enable reset on read for MMC counters. Use Ethernet_getStatistics() to get stats*/
    +    HWREG(Ethernet_device_struct.baseAddresses.enet_base + ETHERNET_O_MMC_CONTROL) |= ETHERNET_MMC_CONTROL_RSTONRD;
    +
         Ethernet_device_struct.devMagic = ETHERNET_DRV_DEVMAGIC;
         *ethernetHandlePtr = &Ethernet_device_struct;
         return(ETHERNET_RET_SUCCESS);
    @@ -4770,10 +4776,17 @@ void Ethernet_configureMDIO(uint32_t base,
     void Ethernet_configurePHYAddress(uint32_t base,
                                       uint8_t phyAddr)
     {
    -    HWREG(base + ETHERNET_O_MAC_MDIO_ADDRESS) =
    -                        ((uint32_t)phyAddr <<
    -                         (uint32_t) ETHERNET_MAC_MDIO_ADDRESS_PA_S);
    +    HWREG(base + ETHERNET_O_MAC_MDIO_ADDRESS) |=
    +    ((uint32_t)phyAddr << (uint32_t) ETHERNET_MAC_MDIO_ADDRESS_PA_S) & ETHERNET_MAC_MDIO_ADDRESS_PA_M;
     }
    +
    +void Ethernet_configureMMDAddress(uint32_t base,
    +                                  uint8_t mmdAddr)
    +{
    +    HWREG(base + ETHERNET_O_MAC_MDIO_ADDRESS) |= 
    +    ((uint32_t)mmdAddr << (uint32_t) ETHERNET_MAC_MDIO_ADDRESS_RDA_S) & ETHERNET_MAC_MDIO_ADDRESS_RDA_M;
    +}
    +
     uint8_t Ethernet_getPHYMode(uint32_t base)
     {
         uint8_t clause45enable;
    diff --git a/driverlib_cm/ethernet.h b/driverlib_cm/ethernet.h
    index 226437e..e425e01 100644
    --- a/driverlib_cm/ethernet.h
    +++ b/driverlib_cm/ethernet.h
    @@ -3092,7 +3092,9 @@ extern uint16_t Ethernet_readPHYRegister(uint32_t base,
     extern void Ethernet_writePHYRegister(uint32_t base,
                                    uint8_t regAddress,
                                    uint16_t writeData);
    -
    +/* Applicable only on Clause 45 - Used to write Device Address*/
    +extern void Ethernet_configureMMDAddress(uint32_t base,
    +                                  uint8_t mmdAddr);
     //*************************************************************************
     //
     // Ethernet_setMACAddr

    修复包括-

    1.再添加一个 API Ethernet_writeMMDAddress API、用于在启动 MDIO 操作之前配置器件地址

    2.修正了 MAC_MDIO_Address 寄存器覆盖问题

    3.错误的假设将寄存器内容重新写入 MMC 寄存器会将其重置为零。 这已被修改。 在初始化过程中、我们将所有 MMC 寄存器配置为在读取时复位。  从 Ethernet_getStatistics API 读取寄存器后、MMC 寄存器就会被清除。

    您可以使用此补丁、并在即将发布的 C2000ware 版本上反映相同的补丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gouri 的快速响应和解决方案!

    发布后、我注意到 EMAC 的 MMC_Control 寄存器中的 RSTONRD 位、该位控制读取时复位功能。 需要一段时间才能熟悉此类控制器中的所有位。 它表明,如果你处理统计没有足够的知识,就像我在这种情况下所做的,你可以预期的麻烦。