This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:QEP

Guru**** 3023300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1668114/tms320f28034-qep

器件型号: TMS320F28034

下面是一个关于 F28034 QEP 模块的问题:当启用 QEP(即)时 EQep1Regs.QEPCTL.bit.QPEN = 1、如果我 QPOSCNT 通过设置进行初始化、是否会出现任何问题 EQep1Regs.QEPCTL.bit.SWI = 1? 或者 QPEN 在初始化之前是否需要先禁用 QPOSCNT  QPOSINIT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    是的、当 QPEN = 1 时、您可以使用 SWI=1。 但该 位不会自动清除。 当该位仍被设置时、如果再次写入 1、位置计数器将被重新初始化。

    谢谢、

    Divesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divesh:

        感谢您的答复。 在启用 QPEN 的情况下、使用 SWI = 1 来初始化 QPOSCNT 时遇到问题。 我的应用涉及电机控制、其中转子角度和速度由编码器测量。 通过 PWM 信号读取转子的绝对位置。 此绝对位置用于在上电后初始化 QPOSCNT、因此 PWM 信号位置和 QPOSCNT 位置几乎相同。 问题在于、QPOSCNT 位置偶尔与 PWM 信号位置有显著不同、并且后续的角度测量依赖于 QPOSCNT、这将导致扭矩输出异常。 我想知道这个问题是否是由于在 QPEN = 1 时设置 SWI = 1 引起的。

       此致。

       Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

     在初始化之前使用 QPEN=0 的建议 QPOSCNT 似乎是正确的。 但是、由于 PWM 测量、会有一些延迟。 在较高的速度下、 QPOSCNT 由于 PWM 捕获延迟和在 写入 SWI=1 之前经过的时间、PWM 绝对位置和之间的误差可能会明显更大。 此外、由于这是一个电机控制应用、因此建议 在启用扭矩输出之前、在初始化后根据 PWM 位置验证 QPOSCNT、因为不正确的初始位置可能会导致异常和潜在的危险扭矩行为。

    谢谢、

    Divesh