This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CAN 位时序问题

Guru**** 3024290 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1657988/tms320f28p650dk-can-bit-timing-issue

器件型号: TMS320F28P650DK

您好 TI 支持团队:

我正在研究 CAN 和 CAN FD 协议。

在我的产品中、我需要进行 CAN FD 到 FO 转换。

我选择 MOXA ICF1171I 器件将 CAN FD 转换为 FO、但当我尝试发送 CAN 帧时工作正常、但每当我尝试使用 CAN FD 帧时、每次都会出现错误、在 MOXA ICF 1171I 中更改仲裁速率和数据速率的设置很少、因此根据波特率完成、但仍会在传输侧出现错误、因此建议我该怎么做以及如何操作 还计算波特率、仅供参考、我使用了您的示例 mcan_ex9_transmit、其仲裁速率为 500kbps、数据速率为 1mps、但仍然无法正常工作。

请仔细研究一下、帮助我解决这个问题。

提前感谢您、如果需要更多信息、请告知我。

谢谢、

Rutvik Kajavadra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    您的问题几乎可以肯定是  TMS320F28P650DK 和 MOxA 转换器之间的数据阶段位时序不匹配。 传统 CAN 帧仅使用标称(仲裁)位时序、因此可以正常工作。 CAN FD 帧失败、因为它们还需要 数据相位时序参数 才能在两个节点之间精确匹配。

    TI SDK 示例的一个已知问题(包括) mcan_ex9_transmit是默认位时序参数是 会产生不正确比特率的不合理值 (例如 615Mbps 而不是预期的速率) 1.即使 MOXA 器件配置为 500kbps /1Mbps、TI 端的实际时序也不会匹配。

    您需要做什么

    1.重新计算位时序参数

     不 依赖于默认的示例值。 使用 TI 的 MCAN 位计时计算器为您的设置生成正确的值:

    • 工具: CAN 位时序参数计算器 (SPRAC35) 1.
    • 所需的输入: MCAN 时钟频率(CPU 时钟÷MCAN 时钟分频器)、目标标称速率 (500kbps) 和目标数据速率 (1Mbps)
    • 输出:  nomRatePrescalar nomTimeSeg1、 nomTimeSeg2、、、 nomSynchJumpWidth dataRatePrescalar的正确值 dataTimeSeg1 dataTimeSeg2、、 dataSynchJumpWidth

    2.匹配采样点

    确保  两个器件上的采样点百分比相同。 典型的 CAN FD 配置使用~80%采样点进行仲裁、使用~75-80%采样点进行数据阶段。 检查 MOXA ICF1171I 设置并相应地进行匹配。

    3.启用发送器延迟补偿 (TDC )

    对于 CAN FD 数据阶段操作、可能需要启用 TDC。 将该 MCAN_DBTP.TDC 位设置为 1 MCAN_TDCR.TDCO 、并将(偏移量)配置为时间量子中数据相位时间的大约一半 2、如果没有 TDC、收发器环路延迟超过数据阶段的 TSEG1、则在每个 CAN FD 帧上检测到位错误。

    4.检查 CAN FD 模式配置

    确认在 MCAN 配置中设置了这些位 2:

    • MCAN_CCCR.FDOE = 1 (CAN FD 运行已启用)
    • MCAN_CCCR.BRSE = 1 (启用比特率切换)
    • Tx 缓冲区元素中设置的 FDF 和 BRS 位

    5、其他检查

    • 确保您的 CAN 收发器支持 CAN FD 信号速率
    • 验证总线两端的 120Ω 终端
    • 确认 MOXA 器件的 CAN FD 设置与计算出的时序完全匹配

    您需要的信息

    如需提供更具体的指导、请分享:

    • 您的 MCAN 时钟分频器设置(例如) SYSCTL_MCANCLK_DIV_5
    • MOXA ICF1171I 中配置的确切仲裁/数据速率设置
    • 来自 MCAN 模块(寄存器)的任何错误状态寄存器值MCAN_PSR 

    后续: 您能否将代码中当前编程的确切位时序寄存器值 (NBTP 和 DBTP) 与 MCAN 时钟分频器设置共享、以便我们可以验证计算出的比特率是否与 500kbps / 1Mbps 实际匹配?


    1. TMS320F28P650DK:MCAN 通信 — 接收经典 CAN 时出现问题(E2E 论坛)
    2. TMS320F28P65x 技术参考手册 — MCAN 位时序
    3. C2000 MCAN 应用报告 (SPRACU9)
    4. TMS320F28P65x 数据表 — MCAN 概述

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    是否需要任何反馈或其他信息来帮助您继续? 您能否在此处分享所要求的信息?

    此致、

    Zackary Fleenor