器件型号: TMS320F28374S
尊敬的 BU 团队:
我的客户 Hair 正在将我们的 F28374S 用于其 EI 项目。
他们遇到了一个问题、以前他们可以在编译后步骤中使用 tiobj2bin(如下所示的代码)来生成.bin、但现在他们无法生成该问题。
“${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin “${BuildArtifactFileName}““${BuildArtifactFileBaseName}.bin““${CG_TOOL_ROOT}/bin/ofd2000 “${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex2000 “${ArtifactFileArti_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin &“${ArtifactFileromm“}-Generat$${ArtifactFileName}-ex“–}-i${ArtifactFileG_外部文件名称}-ext“-外部文件系统名称 — 外部文件系统名称“${ext“} — 外部文件系统名称-外部文件系统名称}
控制台输出如下所示、表明不支持 eabi

并且工程中也没有生成.bin。
然后、他们尝试通过启用 C2000 十六进制实用程序来生成.bin、并选择.bin 的输出格式可能会生成错误的.bin(器件函数与他们编写的代码不同)
现在、我让他们在构建后中使用 hex2000 命令、如下所示:
“${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex2000 -q -b -image -o “${BuildArtifactFileBaseName}.bin““${BuildArtifactFileBaseName}.txt““${BuildArtifactFileBaseName}.out“
他们需要自己制作一个 roms.txt、如下所示:
ROMS{
all_mem:o = 0x108000、l = 0x74000、fill=0xFFFF
}
这样可以成功地生成.bin、但.bin 比其代码实际更大、他们的代码是 120~130k、但.bin 是 474k、在.bin 的末尾有很多 FFFFF。
您能否帮助检查此问题并为我的客户提供解决方案?
感谢您的帮助!!
B.R.
Jackey