This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29P329SM-Q1:如何实现 lpost5 和 lpost6

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1674228/f29p329sm-q1-how-to-realize-the-lpost5-and-lpost6

器件型号: F29P329SM-Q1

您好的团队、

我们的功能安全手册展示了 LPOST5 和 LPOST6、如何实现? 我们有相应的 API 吗?

image.png

image.png

image.png

它是否需要在寄存器以下操作?

image.png

image.png

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    让 Prarthan 对此问题作出回应。

    --
    此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LPOST5 由引导 ROM 执行、用户无需为安全机制执行任何操作。

    由于 LPOST 在执行后由 BROM 执行、因此 ROM 将锁定寄存器以避免在运行时发生故障、从而防止意外写入这些寄存器。

    LPOST6 也是硬件内置功能、用户无需执行任何操作即可实现安全机制

    谢谢