This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在替代接口上启用以太网支持

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1674727/tms320f28p650dk-enable-ethernet-support-over-alternate-interface

器件型号: TMS320F28P650DK
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

VVDN 正在开发一个架构来为 F28P65 启用 enethernet、他们知道该器件没有以太网 MAC、因此正在寻找可能的软件以通过 F28P65 上提供的接口启用此功能。 他们目前正在查看下面的体系结构、需要您在验证和建议最佳架构方面的指导、以实现这一点

请帮助您提供有关这方面的反馈

此致、
Rupeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupesh:

    感谢您的快速离线讨论。

    如前所述、请参阅 C2000Ware SDK 中 F28P65x 文件夹中的 PDF、我还将在内部确认任何限制。  

     TMDSECATCNCD379D:关于以太网通信(带 Beckhoff ET1100 ESC) 

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shaunak、

    这背后的实际动机是他们希望启用以太网 SNMP 以支持固件更新。

    是否可以通过 Beckhoff et110 启用 EOE 来实现 SNMP。

    如果可能、从硬件和软件的角度来看、要求是什么。

    如果没有、我们可以建议的最佳优化架构是什么。

    此致、
    Rupeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rupesh:

    P65x 支持 EtherCAT、因此在该器件上运行以太网是不可能/不可行的。

    如果客户需要以太网、他们应使用 am261x 等支持以太网的器件。

    此处的任何权变措施都必须由客户实施、而不是 TI 推荐的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nilabh、

    我们是否有适用于 AM261x 上的 SNMP 的示例? 请分享资源、
    要启用该功能、需要使用 F28P65x + AM263x 实现架构
    但我们可以建议他们继续使用 F28P65x + AM261x 运行 SNMP

    请帮助提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rupesh

    我们是否有适用于 AM261x 上的 SNMP 的示例? 请分享资源、

    AM261x 在 “source/networking/enet/core/examples/lwip“ 文件夹中集成了 LwIP 协议栈和一些示例 LwIP 应用。

    SNMP 文件是 LwIP 协议栈的一部分(不属于 TI): “source\networking\lwip\lwip-stack\lwip\apps\snmp“ src

    SNMP 是默认的 LwIP 产品。 客户必须根据所需的实际 SNMP 功能(例如 MIB、netconn 或原始 API 支持、v2 或 v3)构建自己的 SNMP 示例、类似于 SDK 中的其他 LwIP 示例。

    所涉及的工作是从栈中获取示例 SNMP 应用程序文件、使用应用程序对其进行编译、并确保正确遵循 CPSW 流程(您可以删除 UDP/TCP 逻辑并在应用程序级别调用 SNMP API)。 这是基于开源堆栈的自定义应用开发、因此我的要求是由客户自行完成这项工作。

    此致、
    Shaunak