This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280039C:TMDSCNCD280039C 控制板调试问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280039C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066334/tmdscncd280039c-tmdscncd280039c-control-board-debug-issue

部件号:TMDSCNCD280039C
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,先生,

我正在使用 TMDSCNCD280039C 开发板进行项目开发。

我在控制器中加载软件后遇到调试问题。

错误 =“_SYSTEM_POST_Cinit()”没有可用的源  

我已附上快照供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat,您好!

    这可能意味着已重置且 PC 卡在启动顺序中的某个位置。 这是 C2000ware 的一个示例。 如果没有,您可以尝试从 C2000ware 加载示例吗?

    此致,

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用 C2000ware 示例,其工作正常,但在我的项目中显示错误。

    我想知道如何在我的项目中解决此问题???? 显示此类错误的原因是什么?

    此致,

    Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat,您好!

    您需要找出导致重置的原因。 装载后,它是否到达主系统? 检查内存错误寄存器以查看是否设置了任何错误标志也很好

    此致,

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat,您好!

    由于 我们在过去几周没有收到您的消息,我们假设问题已经解决。 我要结束这个话题。 如果问题未得到解决,请拒绝该解决方案,并让我们知道该状态以提供进一步帮助。

    此致,

    维纳