This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:一些问题

Guru**** 2959490 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, POWERSUITE, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066225/tms320f28027-some-issues

部件号:TMS320F28027
《线程》中讨论的其他部件:SFRA, PowerSuite, TIDM-HV-1PH-DCAC

大家好,团队

以下是客户提出的3个问题可能需要您的帮助:

1.SFRA_F32_INPUT  是小信号的注入,SFRA_F32_INPUT 函数的返回值是否是输入值和参考值之间的差值? 为什么在这里使用此函数而不是直接减去差值?

volageSourceInvterLCFltr_F28004x 项目中有用于 AD 采样的代码部分:

#if sensing_option =ADC_based 传感
校准偏移(&I);
#endif

为什么函数的第一个变量 invIiOffset 选择 invIiOffset? 校准偏差的不同参考值的选择如何影响 AD 采样的结果?

此外 ,CMPD 在以下函数中的值语句的基础是什么?  CMPD 设置应等于 TBPRD,为什么使用以下设置语句? 基于什么的50/2设置?  

//
//初始设置占空比0%
//
ePWM_setCounterCompareValue (INV_ISR_TRIG_PWM_BASE,ePWM_COUNTR_COMPANT_B,
ePWM_getTimeBasePeriod(INV_ISR_TRIG_PWM_BASE)-(50/2));  

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已分配您的查询。 由于专家是 OOO,请仅在下周初回复。

    谢谢,

    阿迪特亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复! 请问有没有更新?  

    快速更新: DC-AC 单相反相方案,斜升斜率计算是否为1的调制比?  他们还想知道 SPWM 波形的基本幅度和 SPWM 波形之间的关系。

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.SFRA Inject 函数获取设定点并返回设定点+ Injection  

    2.我认为没有充分的理由通过引用来传递这一点,我们本可以使用全局变量,可能是一些旧代码。  

    3.我在 SDK 代码中没有看到这一点,能否指明哪一行?

    我们确实有 ACQPS 窗口一半,这是为了将 S/H ADC 的采样集中在脉冲的中间。  

     ePWM_getTimeBasePeriod(INV_ISR_TRIG_PWM_BASE)-(50/2));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,斜率从0到1,我们稍后通过调制指数来覆盖它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="14427”url="~ë/support/icontrs/c2000-icro-group/CC2000 /f/c2000-微控制器-forume/1066225/tms320f28027-some -issues/3955097#3955097]1. SFRA Inject 函数获取设定点并返回设定点+注入 

    设定点和设定点+注射的返回值等式是什么? 您是否指的是转移函数公式?

    [引用 userid="14427" url="~ë/support/icontrs/c2000-icro-group/CC2000 /f/c2000-icro-forum-forum/1066225/tms320f28027-some-issues/3955097#3955097]3. 我在 SDK 代码中没有看到这一点,能否指明哪一行?

    不在 SDK 中, 它位于 PowerSuite 解决方案适配器的单相逆变器中,位于 DC-AC 模块下:电压源 TIDM-HV-1PH-DCAC,

    CCS 中的 PowerSuite 单相逆变器:电压源—TIDM-HV-1PH-DCAC。

    ~引用 userid="14427" url="支持/微控制器/C2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1066225/tms320f28027-some -issues/3955097#3955097"]我们确实有 ACQPS 窗口一半,这是为了将 S/H ADC 的采样集中在脉冲中间。  [/引用]

    请详细说明这一点。 他们可以在哪里获得 ACQPS 窗口的一半?  

    PWMA 触发多个 AD 样本,而 PWM 将 PWMB 视为中断发生的位置。 从样本触发到中断发生之间的总时间应足以确保获得的值是当前循环的值,而不是上一个循环的值。

    但客户认为 ePWM_getTimeBasePeriod(INV_ISR_TRIG_PWM_BASE)-(50/2));此语句设置不能满足要求,但在程序中会有剂量。 这是为什么?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是否可以知道最近一次回复的更新?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃是正弦注射,  

    带注射的输出值= output_set_point + sfra_injection_amplits*sin (注射频率* t)

    精确取样中点的电流。 我们确实触发4次转换,通过调整 SOC 脉冲,我们可以调整它,使两次转换发生在中点之前,两次转换发生在后,因此当我们平均值时,我们得到准确的中值。