This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 SCI 回声函数

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066588/c2000-sci-echoback-function

你(们)好

使用 TMS320F28377SPTP 器件的 IAM。

IAM 正在尝试从示例中实施 sci echoback (sci_ex3_echoback)。

变送器部分完美,一切都是推定的。 但输入的字符不会显示在 putty 中。

他们还需要做些什么才能在 SCIA 中进行接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否可以检查您使用的波特率设置和端口号?

    波特率应为9600,您可以在设备管理器中检查 UART 端口号。 没有其他事情要做。

    谢谢,

    阿迪特亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    波特率和端口已验证。

    来自控制器的输入传输正在获得。 但是,我们提供的作为键盘输入的内容并没有出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享您在 putty 终端上获得的内容的快照以及设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    实际上 ,A:SW1没有就位。

    更改了正则位置,现在它可以工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    接下来我需要配置 SCI B。

    我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将 GPIO 引脚从28,29更改为18和19。 还更改 了 GPIO Mux 选择。  

    将 SciaRegs 更改为 ScibRegs。

    但终端上没有输出。

    此处是否也应用了交换机功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将引导模式开关更改为什么位置?

    此外,您是否可以在此处粘贴代码以检查是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们没有收到您关于此问题的反馈,我相信您已经解决了该问题。 我现在将此线程标记为“已解决”。 如果您有任何其他疑问,请随时继续此处的讨论。 如果螺纹锁定,您始终可以提出一个新问题。