This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-F28027F:C2000微控制器论坛

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066023/launchxl-f28027f-c2000-microcontrollers-forum

部件号:LAUNHHXL-F28027F

你(们)好

我正在使用 Piccolo F28027F 和 DRV8305EVM 来控制 BLDC 传感器无电动机。 我的应用程序要求电动机在振荡模式下运行。 例如前进和后退170倍,即 1分钟内摆动

但是,我想将“每秒最大 Acclr”值设置为200000。 但目前我只能设置 HOto 128000。  

请帮我将此值设置为200000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishali,  

    您是否已通过 mistake...please 发布过这两次?请告诉我您是否有不同的意图,否则我们会将其标记为重复。  

    谢谢。

    克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    它不重复。  在之前发布的消息中 ,我错误地提到了1秒而不是1分钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的另一篇文章是否得到了答案?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,先生

    谢谢你