This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用用于 F28335 DSP 的 RTOS ADC 使用中断

Guru**** 2528110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1067171/using-rtos-adc-using-interrupts-for-f28335-dsp

您好,将 F28335和 RTOS 与中断一起使用是否有一个示例? 我看到非 RTOS 版本工作正常,但尝试使用*.cfg 将其移动到 RTOS。目前不工作。

谢谢  

罗布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CCS 7.4

    SYS/BIOS 6.75.2

    符合18.1.3 LTS 标准

    XDCTools 3.61.0.16_core

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rob,

    您是否看过“饼图”示例? 如果 需要,此处提供了一些导入示例的说明。 “PIE”位于“导入向导”选项下。

    如果您不介意共享 Hwi 配置,我可以查看您的配置。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我让它正常工作。