请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28388D 大家好!
我想用 SPI 读取一些批量数据,并在没有 CPU 交互的情况下将其写入带有 DMA 的内存中。 例如,我想读4K 字。 假设每一个突发8个字,它就会进行512个传输。 我想以代码为起点启动 DMA 或 DMA,并想在所有传输完成并写入内存时出错。 我不想连续做一次。 下一个批量将被覆盖以进行轮询。
我所看到 的 SPI_Ex5_RELoop_DMA 是我所用的最接近的示例,但并不相同。 我可以为自己的目的编辑此示例吗? 如果是,如何? 或者,有人有一个可能对我有帮助的例子吗? 我们将感谢您的任何帮助。
谢谢,