This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于 ADC 的 OTP 值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066934/tms320f28388d-regarding-otp-values-of-adc

部件号:TMS320F28388D
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,  

不同设备的 ADC 的净尺寸线性和偏移值是否不同? 我检查了两台设备上的值,但得到了不同的值。 我想验证这些值是否会随设备而变化?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ninad,

    是的,这些净尺寸值 是在 TI 工厂测试和校准流程中生成的, 并针对每个设备(以及设备中的每个 ADC)进行定制。