This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F-Q1:eQEP 模块

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066689/tms320f28069f-q1-eqep-module

部件号:TMS320F28069F-Q1
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

各位专家:

我可以请求帮助吗? 我们的客户有如下问题:

“我需要有关 eQEP 的帮助。 这是 C2000微控制器中的一个模块。
我想用它来查找信号的脉冲宽度。 根据这些手册,可以这样做。 但我无法找到如何为这样的功能初始化 eQEP 模块的寄存器。”

我希望你们能帮助我们。 谢谢你。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    C2000 eCAP 模块比 eQEP (用于计数脉冲)更适合测量信号的脉冲宽度。 他们可以查看下面 C2000WARE 目录中的软件示例:

    C:\ti\C2000 \C2000Ware_4_00_00_00\device_support\f28066\examples\c28\ECAP_capture _PWM

    最佳

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    感谢你的回复。  客户已经在使用微控制器中的所有 eCAP 模块。 但他需要 eQEP 模块的相同功能。 当他阅读了 eQEP 手册时,据说它可以使用 eQEP 捕获模块找到输入信号的频率。并在一本手册中进行了改进(附于此处) 报告中写道,eQEP 还可以通过使用 QCAP 块来查找传入信号的脉冲宽度和频率。
    他 的目标是最大限度地利用德州安装微控制器的模块。
    但是,他尝试了 eQEP,但没有得到任何合理的结果。
    e2e.ti.com/.../QCAP_2D00_eQEP.pdf

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉德:

    好的理解,是的,eQEP 也可以进行此测量。

    C2000WARE 中有两个软件示例,客户可以参考并开始使用。 他们可以进行任何必要的编辑以获得所需的测量结果,并遵循“SPRAAH1”获得指导。

    • eQEP_freqcal (可能是更好的选择)
    • eQEP_pos_speed

    最佳

    凯文