This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:SPI 的外部连接

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066065/tmdxiddk379d-external-connection-for-spi

部件号:TMDXIDDK379D
“线程”中讨论的其它部件:C2000WARETMDSCNCD28379D

我以前在两个 f28379启动板之间设置了 SPI,现在我正在寻找一个28379控制卡。 我想知道如何在 TMDXIDDK379开发者套件上设置 SPI。 我想在两个主板之间使用 SPI。 我在另一篇关于使用 J9外接板对板连接器的文章中读到过,我有以下问题

1.使用 J9主板是我唯一的选择吗?

2.是否有办法设置和使用开发板的其他部分(如 H15或 H13)用于普通的 GPIO 以方便原型设计? 如果是,如何?

3.是否有焊针可以输出 SPI 信号的位置?  

感谢你能抽出时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495402" url="~ë/support/moncs/c2000-monic-group/c2f/c2000-monic-forum-forum/1066065/tmdxiddk379d- externe-connection-for-SPI"]

    我在另一篇关于使用 J9外接板对板连接器的文章中读到过,我有以下问题

    1.使用 J9主板是我唯一的选择吗?

    [/引用]

    IDDK 上的 J9执行了不同的任务,无法理解您的查询。

    [引用 userid="495402" url="~ë/support/moncs/c2000-monic-group/c2f/c2000-monic-forum-forum/1066065/tmdxiddk379d- externe-connection-for-SPI"]

    2.是否有办法设置和使用开发板的其他部分(如 H15或 H13)用于普通的 GPIO 以方便原型设计? 如果是,如何?

    [/引用]

    这些管座上确实有一些 GPIO 引脚。 如果您想将它们用于任何目的,可以连接适当的电缆,将它们带到目标板进行评估。

    [引用 userid="495402" url="~ë/support/moncs/c2000-monic-group/c2f/c2000-monic-forum-forum/1066065/tmdxiddk379d- externe-connection-for-SPI"]

    3.是否有焊针可以输出 SPI 信号的位置?  

    [/引用]

    有可能。 请查看原理图和电路板以获取此类信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如何为 SPI 通信设置 H15或 H13引脚?  

    对于我的项目:我总共需要9个 PINS。 4用于 SPI 通信,5用于配置为中断的外部输入

    2.我可以从以下图片中看到,我可能可以使用以下页眉针脚:

    H13引脚4:en-TxEn = GPIO 32

    H13引脚编号10:en-TxClkEn=GPIO 44

    H13引脚编号12:CompOutSC-A=GPIO 15

    H13引脚编号14:CompOutSC-B=GPIO 14

    H15针脚6:GPIO 45

    我无法找到其他头针连接的 GPIO 或它们是否可用于重新配置。

    在哪里可以找到这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用的是 F28379控制卡,那么如果您在上安装了最新的 C2000ware,则可以看到 HSEC 引脚信息

    C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3