This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如何将特定内存位置添加到表达式视图中?

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066636/codecomposer-how-to-add-a-specific-memory-location-to-the-expressions-view

部件号:CODECOMPOSER

大家好!

正如我提到的,我想在表达式视图中添加一个特定的存储位置以供观看。 因此,我单击“添加新表达式”按钮,但在这里无法键入地址。 例如,我想读取0x00003180和0x00003187之间的位置,但无法添加。

是否可以查看特定的存储位置?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="508064" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1066636/协处理器-如何添加特定内存-位置到表达式视图"]我想在表达式视图中添加特定的内存位置以观看

    您应该能够在表达式视图中执行此操作。  

    请尝试以下语法:

    *(0x3180)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 它只能用一个词来形容。 是否也可以对内存阵列执行此操作?

    我尝试了一些像*(0x3180-0x318f)和*(0x3180)-*(0x318f)这样的东西,但没有工作。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在尝试将原始内存地址转换为数组类型并在表达式视图中展开数组? 我认为这不会奏效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这句话是不是写字,只是想在表达式视图中看到一些记忆区域,如连续字,但我认为这是不可能的。 这并不重要,但最好有这样的机会。 我可能需要在一次会议上同时观察两个记忆区域。

    然后打开2个内存浏览器可以解决我的问题,但它不起作用。 然后打开两个 CCS 窗口,就可以有两个内存浏览器。 周围有很多工作,但看起来很有效果。 谢谢。

    谢谢,