This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:与 EMIF 相关。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066682/tms320f28388d-emif-related

部件号:TMS320F28388D

在 EMIF 部分中,提到了以下内容:

“如果同时从两个或多个来源提交请求,横梁开关将首先将最高优先级的请求转发给 EMIF。”

我想知道 CPI1和 CPU2的优先顺序是什么。 此处的优先级是否可配置? 如果是,哪个注册有助于设置优先级?

请提前感谢您的参与。

尼哈里卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼哈里卡,

    [引用 userid="495193" url="~ë/support/微处理器/CC2000微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1066682/tms320f28388d-EMIF 相关信息]I 想知道 CPI1和 CPU2的优先级顺序是什么。 此处的优先级是否可配置? 如果是,哪个注册表有助于设置优先级?

    仲裁仅适用于 EMIF1,该 EMIF1可从 CPU1和 CPU2子系统访问,仲裁计划为轮循(与 Global Shared RAM -第 3.12.1.7节访问仲裁相同)。 没有优先级配置。

    此致,

    维耶克·辛格