This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:USB 启动 OSC 频率限制

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066583/tms320f28386d-usb-boot-osc-frequency-limit

部件号:TMS320F28386D
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

我尝试在 F28386D 中使用带有间壁 OSC 25MHz 的 USB 启动。

它在 Windows 设备管理器中显示了未知设备。

我在下面找到一些表格,表示  USB 启动必须使用 间壁 OSC 20MHz。 在我们将 USB 更改为20MHz 后,它成功地从 USB 启动。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/858851/ccs-tms320f28388d-question-about-tms320f28388d-usb-boot-loader
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1044904/tms320f28388d-usb-bootloader-oscillator-frequency---does-it-have-to-be-20-mhz

一些问题:

1.   F28386D 使用   USB 启动模式的限制是否与20MHz 相同?

2.我在 F2838x TRM 中找不到有关限制的描述,  在 TI 官方文档中何处可以找到限制描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗雷德里克,

    [引用 userid="464815" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2d/f/c2000-微控制器-forume/1066583/tms320f28386d-usb-boot-osc-frequence-limits]1.   F28386D 使用   USB 启动模式的限制是否相同,大约为20MHz?[/quot]

    是的,所有 F2838x 器件都是如此。

    [引用 userid="464815" url="~ë/support/微处理器/CC2000 -微控制器组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1066583/tms320f28386d-usb-boot-osc-frequence-limits]2. 我在 F2838x TRM 中找不到有关限制的描述,在  TI 官方文档中何处可以找到限制描述?[/QUERE]

    我承认,USB 启动模式的设备时钟要求没有应有的清晰。 设备数据表似乎是为了包含这些信息,但它仍然丢失。 我已报告此问题将在下一个数据表修订版中修复,对此表示抱歉。

    在 TRM 下表的最后一行,您将看到所需的内部设备时钟频率。 基本上,达到这些频率的乘法器和分法器值是根据20 MHz 外部时钟源选择的。

    有关详细信息,请参阅下面 C2000WARE 目录中的引导加载程序源代码('bootloader_USB')文件:

    C:\ti\C2000Ware_4_00_00_00\libraries\boot_rom\f2838x\revA\rom_sources\CPU1\F2838x_rom\bootrom\source

    最佳

    凯文