This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于电机控制的 TMS320F28388

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066111/tms320f28388d-tms320f28388-for-motor-control

部件号:TMS320F28388D
“线程:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK”中讨论的其它部件

大家好,

如果我们有用于 TMS320F2838x 控制4个电机的参考设计,请提供帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能,我们的 C2000Ware-MotorControl-SDK 中的示例仅适用于1台电机(我们展示的其他一些平台为2台),但控制4台是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    谢谢,让我们先评估 SDK。