This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:DID1寄存器的温度值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066075/f28m36p63c2-temp-value-for-did1-register

部件号:F28M36P63C2

您好,香榭丽舍

对于 F28M36P63C2ZWTT,以下 DID1 寄存器的温度值读为“0x10”:

但对于 F28M36P63C2ZWTS (-40~125),DID1寄存器的温度值如何? 手册中没有说明。

请帮帮我。 谢谢!

此致,

琳达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    琳达  

    这可能需要我花一些时间来深入研究,我将在一两天内做出回应。

    此致,
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    琳达

    温度等级= 010B

    S 和 Q (-40 - 125)= 011b

    此致,
    Cody