This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:TMS320F2808PZS 和 TMS320F2808PZQ 部件号之间的差异

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066281/tms320f2808-differences-between-the-tms320f2808pzs-and-the-tms320f2808pzq-part-numbers

部件号:TMS320F2808
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我想知道 TMS320F2808PZS 和 TMS320F2808PZQ 部件号之间的确切区别。 我在数据表上看不到任何内容,它们似乎是一样的。 在芯片,性能或测试水平方面是否有任何差异? 在哪里可以找到这些信息?

谢谢,此致,

Beatriz Otero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管温度额定值可能相同,但 Q 部件受到不同的测试流程的影响,符合 AEC-Q100标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速回答! 那么,这些芯片的芯片是完全一样的?

    谢谢,此致,

    Beatriz Otero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正在脱机处理。