This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:替代器件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066259/tms320f28374d-alternative-device

部件号:TMS320F28374D

大家好,团队

我写信来检查 TMS320F28374DPTPT,我们是否有300mm 嵌入式替换件?

非常感谢!

谢谢,致以诚挚的问候!

温迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常,任何 F28375/7/8/9 DPTPT/S/Q 设备都将兼容。 但是,如果您是因为供应而提出要求,则所有部件号的情况都是一样的。 订单计划在1年后发货。