This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D 微控制器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, C2000WARE, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1066013/tms320f28377d-tms320f28377d-microcontroller

部件号:TMS320F28377D
线程中讨论的其他部件:TMDSCNCD28335C2000WARETMDSCNCD28379D

我正在寻找 TMDSCNCD28335子卡的材料明细表。 它用于 TIDM1000 PFC 评估板。 该主板的 BOM 列出了子卡,但不包括子卡的 BOM。 在哪里可以找到子卡 BOM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000Ware。 您在帖子中指出了两种不同的微控制器,因此我将在下面显示两种控制器的 C2000Ware 路径。

    C:\ti\C2000 \C2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335\F28335controlCARD_HWDevPkg_ZJZ [R2.2]

    C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    此致,
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Cody!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,很高兴我能帮忙。


    此致,
    Cody