This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:0x3f7fbf 时没有可用的源

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069570/tms320f28027-no-source-available-at-0x3f7fbf

部件号:TMS320F28027
“线程: C2000WARE”中讨论的其它部件

您好,

当我尝试调试 TMS320F28027时,我面临以下问题。

1.代码第一次运行正常。

2.重新启动后代码运行正常

3.但是,当我重置代码时,我收到错误“File  Directory (文件目录)/Proj_Name.out  (3) 0x3ff7bf{4}处没有可用于_system_post_cinit()的源”

我认为这不仅限于调试,因为我在尝试以独立模式运行调试时也面临类似的问题。 代码根本不运行。

按照论坛上其他地方的建议,我尝试加载 Boot ROM 符号,但在那里没有成功。  

希望能在这里获得一些帮助。

此致,

阿迪蒂亚·凯尔卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿迪蒂亚,谢谢你的帮助。  为纪念马丁·路德·金博士节,请期待在漫长的周末作出答复。  此致,克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迪特亚,

    您是否在运行 C2000Ware SDK 的任何示例,或者它是您的自定义代码? 请尝试 SDK 中的一个示例,看看您是否观察到类似的行为?

    [引用 userid="510570" url="~ë/support/icros/c2000-icroms-group/c2f/c2000-微控制器-forume/1069570/tms320f28027-no-source-available -at -0x3f7fbf"]当我重置代码时,

    您如何重新发送代码? 您是指 您要将  PC 移至 Main(),还是正在使用 CCS -> CPU 重置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="35062" url="~ë/support/icns/c2000-icroms-group/c2000/f/c2000-iclms -forume/1069570/tms320f28027-no-source-available -at 0x3f7fbf/3959854#3959854"]您是否正在运行 C2000Ware 的任何示例或您的自定义代码是 C2000Ware 吗?]

    它是自定义代码。 我的另一个自定义代码运行正常。

    [引用 userid="35062" url="~/support/icros/c2000微控制器-组/CC2000 /f/c2000微控制器-论坛/1069570/tms320f28027-no-source-available - at 0x3f7fbf/3959854#3959854"]您如何重新发布代码? 您的意思是 要将  PC 转移到 Main(),或者正在使用 CCS -> CPU 重置?

    是的,我正在使用 CCS->CPU 重置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迪特亚,

    请查看有关类似问题的此主题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1048466/tms320f280025-error-no-source-available-for-_system_post_cinit-after-enabling-watchdog/3885475#3885475

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    故障期间,我检查了 EMC_KEY (=0x55AA)和 EMC_BMODE(0x0003)值,这些值表示 GET_boot 模式。 OTP_KEY 值为0xFFFF,根据 TRM,该值应触发从闪存启动。 这将导致程序转至代码开始地址(在我的情况下为0x3f0076),对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迪特亚,

    您使用的是监视犬吗?

    此外,您是否有可以共享的小型修整项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迪特亚,

    您是否能够解决该问题? 我们应该结束这条线吗?