本主题中讨论的其它部件:ISO7621, ISO6721, 测试,
您好,专家,
我的客户正在使用 F280025,SCI 端口通过连接到 ISO7621进行隔离,用于与另一个 MCU 通信,但他们也希望通过 C2prog 使用相同的 SCI 端口对 F28002x 进行编程,
下面是他们使用的原理图。通过以下连接, 当 ISO6721不工作时,将无法通过 C2prog 对 F28002x 进行编程,Tx,Rx 的高电压将会有少许下降,但仍超过3V。这对于 GPIO 来说应该是高电平的。
如果拆下连接 到 ISO7621的电阻器 R4,则一切正常。

客户反馈第一个数据帧的波形在良好和坏情况之间完全相同,唯一的区别是在坏情况下,高电压水平会略微下降到3伏。
问题包括:
1.高压3伏电压是否会影响 SCI 通信并导致问题?
2.如果他们想共享 SCI 引脚用于编程设备并与其他独立 MCU 通信,是否有改进电路的建议?