This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在单个 TMS320F28379D 控制器上使用 CANopen/CAN 协议控制两个 BLDC 电机

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070200/tms320f28379d-two-bldc-motors-control-using-canopen-can-protocol-on-single-tms320f28379d-controller

部件号:TMS320F28379D
“线程”中讨论的其它部件:LAUNHXL-F28379DC2000WARE

嗨,我计划使用上述控制器通过 CAN/CANopen 协议控制两台 BLDC 电机。我正在使用 Launchxl-f28379d 文档作为参考设计。 请告诉我可行性,并在可能的情况下指导我实施。 请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载并安装用于 C2000 MCU 的 MotorControl 软件开发套件(SDK),如下链接所示。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKhttp://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    您可以在电机控制 SDK 的文件夹中找到一个具有 TMS320F28379D 的双电机控制示例项目,如下所示。

    \ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_<Version>\solutions\bootstxl_3phganinv\f2837x

    然后参考 C2000Ware 中的示例代码,将 CAN 通信功能添加到电机控制项目中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我也会尝试这样的