This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHHXL-F28027F:DRV 8305

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28027, DRV8305, LAUNCHXL-F28027F, C2000WARE, MOTORWARE, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1071003/launchxl-f28027f-drv-8305

部件号:LAUNHHXL-F28027F
线程中讨论的其它部件:DRV8305,TMDSCNCD28027 C2000WAREMOTORWARELAUNHHXL-F28069M

您好,先生,

1.我有 Piccolo F28027F + DRV8305。 我有24极18插槽无传感器 BLDC 电机。 我可以使用  F28027F + DRV8305驱动此电机。

2.还有一个问题是,如果我想通过连接外部霍尔传感器来驱动传感器微控制器上的电机,那么哪个控制器是合适的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果电动机的最大电流和电压小于  DRV8305的支持值,则为“是”。

    2.所有 C2000控制器均可用于 连接外部霍尔传感器。 F2806xF 应该易于实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生  

    谢谢你

    如果我现在 正在连接外部霍尔传感器,以便我可以使用哪个项目实验室来控制电动机。

    对于无传感器电动机,我使用了实验01到实验05b。

    现在,我正在通过连接外部霍尔传感器将无传感器电机转换为感应电机,因此我应该使用哪些实验室来控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关使用霍尔传感器的信息,请参阅标签11e。 这只是一个参考,你必须根据你的要求改变一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我现在已连接 LaunchXL F28027F 和 DRV8305EVM。 我在莫塔,MOTB,DRV8305的 MOTC 上连接了感应电机。 在 GND 和 PVDD 之间提供12伏电源至 DRV8305。 已使用实验02至05识别电机参数并修改了 user.H 文件。 连接的 J1-  PIN2 (霍尔 A),Pin6 (霍尔 B)和引脚10 (霍尔 C)的霍尔传感器输入。 我需要连接什么 (与硬件相关,如霍尔传感器的电源 )或修改代码,或者仅仅通过构建标签11e 就可以运行电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    标签11e 中写道:“F28027控制卡仅支持高压套件。 将电机和电源连接到套件,并使用套件的霍尔/盖接头上的霍尔输入。 在 F28027F 控制卡上设置 SW2(4-5)和 SW3(1-2,4-5)。”

    我没有得到确切的意思——在套件的霍尔/盖接头上使用霍尔输入——这是否意味着在传感器的控制卡 J3上使用电源?  

    控制卡上找不到 SW2(4-5)和 SW3(1-2,4-5)。 只有 S1和 S4交换机。 SW3和 SW2在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV8305 EVM 和  LaunchXL-F28027F  没有用于霍尔传感器的接口管座。 逆变器板地峡具有霍尔传感器接口电路和接头,用于使用  LaunchXL-F28027F 或 F28027F controlCARD。

    如果使用带有 F28027F 控制卡的高压套件,霍尔传感器将连接到 H1的收割台。

    [引用 userid="489814" url="~/support/icros/c2000-icro-group/c2f/c2000-icl-notr-forum/1071003/launchxl-f28027f-drv-8305/3970416#3970416"]

    我没有得到确切的意思——在套件的霍尔/盖接头上使用霍尔输入——这是否意味着在传感器的控制卡 J3上使用电源?  

    控制卡上找不到 SW2(4-5)和 SW3(1-2,4-5)。 只有 S1和 S4交换机。 SW3和 SW2在哪里?

    [/引用]

    这意味着 F28027F controlCARD  TMDSCNCD28027上的开关,而不是  LAUNCHXL-F28027F上的开关。 您可以  在  C2000Ware 的文件夹中找到 TMDSCNCD28027的原理图

    \ti\c2000\C2000Ware_4_00_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28027

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我现在已连接 LaunchXL F28027F 和 DRV8305EVM。 我在莫塔,MOTB,DRV8305的 MOTC 上连接了感应电机。 在 GND 和 PVDD 之间提供12伏电源至 DRV8305。 已使用实验02至05识别电机参数并修改了 user.H 文件。 连接的 J1-  PIN2 (霍尔 A),Pin6 (霍尔 B)和引脚10 (霍尔 C)的霍尔传感器输入。 我需要连接的是 什么(与硬件相关的,例如霍尔传感器的电源 ),还是修改代码,或者仅仅通过构建 lab11就可以运行电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照 InstaSPIN 实验室指南运行相关实验室。 该指南可在 MotorWare 的文件夹中找到,如下所示。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    如上所述, 具有 DRV8305EVM 的 LaunchXL-F28027F 无法使用带有霍尔传感器的 lab11e 直接运行电机,因为两个套件上都没有霍尔传感器接口。

        如果您有,则可以尝试将 LaunchXL-F28069M 与 DRV8305EVM 配合使用。