This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28050:如何将引导加载程序和应用程序组合在一起,以仅刷新一个输出文件

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1070148/tms320f28050-how-to-combine-bootloader-and-application-to-flash-only-one-output-file

部件号:TMS320F28050

您好,  

我做了很多研究,但我没有找到我想要的东西。

我想将两个不同项目的两个不同输出文件组合在一起。  

引导加载程序和应用程序。  

我尝试使用 type (cat for windows)在 Post_Build 步骤中将 boot.out 和 app.out 组合使用,但它不起作用。

希望你能帮助我。

祝你度过美好的一天!

此致,