This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何在 TMS320F28388D CLB 中设置双主中继器

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069581/tms320f28388d-how-to-set-up-dual-master-in-the-tms320f28388d-clb

部件号:TMS320F28388D

如何在 TMS320F28388D CLB 中设置双主中继器

所以我想用两种方法。

我想确保两种方法是可行的。

案例1.使用 ENDAT

28388D C28 CPU 1连接 BOOST PowerManager,ENDAT 编码器

28388D C28 CPU 2连接 BOOST PowerManager,ENDAT 编码器

使用 Dual ENDAT Master

案例2.使用 BISS-c

BIS-c 编码器 菊花链连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尹,谢谢你的帮助。  为纪念马丁·路德·金博士节,请期待在漫长的周末作出答复。  此致,克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 ENDAT 支持,我们在 C2000 + CLA 上提供了支持

    • 此处介绍: https://www.ti.com/tool/TIDM-1008
    • 该库目前可用于 F2837x 器件。
    • 我们计划今年晚些时候发布 F28388x 的版本,但我没有明确的日期。  
    • 该库现在支持一个主库。  
      • 我认为,您所概述的内容在技术上是可行的,即在设备上为每个主设备分配单独的资源。  但是,这需要对库进行更改,以便将 CLB 复制到 CPU2的另一组图块。  今天,我们没有开放源代码库来启用此功能,我也没有确定的日期。  

    用于 BIS-C

    • 此处介绍: https://www.ti.com/tool/TIDM-1010
    • 该库支持 BIS-C 点对点结构。  任何修改都需要客户修改软件/库。  我们的库目前没有可用的软件源。  
    • 我们计划在今年晚些时候发布一个软件源版本的 F28388x,但我没有明确的日期。  

    您可能需要考虑 t 格式:

    • 此处介绍: www.ti.com/.../TIDM-1011
    • 所有源都可用,因此您可以根据需要迁移代码,以使用单独的设备资源支持每个主源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在 F28379D 中是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好- F2837xD 的信息相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在29379D 中可以使 Endat Dual Master?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ENDAT 支持,我们在 C2000 + CLA 上提供了支持

    • 此处介绍: https://www.ti.com/tool/TIDM-1008
    • 该库目前可用于 F2837xD 器件,但不包括源代码。  
    • 我们计划今年晚些时候发布源代码,但我没有明确的日期。  
    • 该库现在支持一个主库。  
      • 我认为,您所概述的内容在技术上是可行的,即在设备上为每个主设备分配单独的资源。  但是,这需要对库进行更改,以便将 CLB 复制到 CPU2的另一组图块。  今天,我们没有开放源代码库来启用此功能,我也没有确定的日期。