This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:tmdxiddk379d 板上的相位电压采样

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1069498/tms320f280049-phase-voltage-sampling-on-tmdxiddk379d-board

部件号:TMS320F280049
“线程”中讨论的其它部件:TMDXIDDK379D

大家好,团队

我正在研究 tmdxiddk379d,下面是一个关于相位电压采样设计的问题。

这里我们的 RC 常数高达10E-3,但 VFB-U/V/W 应该以~10kHz 频率变化。 VFB-x 电压保持稳定需要很长时间,这肯定会影响 ADC 采样。  

如果我的理解不正确,您能帮助澄清这一点吗?  

此致,

布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,布莱恩,谢谢你的帮助。  为纪念马丁·路德·金博士节,请期待在漫长的周末作出答复。  此致,克利须那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此表示歉意,您的意见是对的。 必须在软件中解决由于过滤而造成的延迟。 我们尚未在公共领域发布此类软件。